2384989_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

2384989_ja-JP

2384989_ja-JP

IMX93 SAI - シンプルオーディオカードデバイスツリー設定

こんにちは、simple-audio-cardのデバイスツリー設定を探しています:

-imx93 はマスターです

-オーディオコーデックはスレーブTDM 16スロット/32ビット

そして、以下のタイミングが守られる必要があります。

M_MA_0-1782210727905.png

どんなヒントでもありがたいです

LinuxRe: imx93 sai - simple-audio-card devicetree settings

こんにちは、

残念ながら、i.MX93のTDMでSAIポートをスレーブとして構成するためのデバイスツリーの例は提供しておりません。

参考文献としては以下の投稿を参考にしてください:

https://community.nxp.com/t5/i-MX-Processors/How-should-I-write-a-dts-file-to-use-16ch-TDM-with-quot...

よろしくお願いいたします。


タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎06-24-2026 02:33 AM
更新者: