2384840_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

2384840_ja-JP

2384840_ja-JP

PN7220のカード読み取り性能は過剰である。

PN7220プロジェクトはカード読み取り性能が非常に高く、Vカードの読み取り範囲は150mm以上です。ARCとDGRM_BBAを調整しても、読み取り範囲は約110mmにしか縮小されません。EMVCo RR2の認証取得が必要なため、現在のところ最大電圧は4.5Vまでしか下げることができません。

カードリーダーのパフォーマンスを低下させる可能性のある他の要因はありますか? よろしくお願いいたします。

Re: PN7220 读卡性能过剩ここでは、MAX_READ電圧が4.5V(0x07)に設定され、その後DPCが適用されます。_EMVCoスイッチが機能していません。切り替え後も最大電圧が5.7Vのままです(フォーラムでは最大電圧は4.5Vと記載されています)。これは正常でしょうか?Re: PN7220 读卡性能过剩

こんにちは、 @mark_tang

アンテナの整合インピーダンスを20~22Ωに調整してください。これにはハードウェアの変更が必要です。もう一度試してください。

Re: PN7220 读卡性能过剩目標電流を200mAに調整した後、電流を100mAに下げ、さらに下げても、Vカードの性能は変化しなかった。Re: PN7220 读卡性能过剩

このクライアントからは完全版は提供されませんでした。

Re: PN7220 读卡性能过剩

こんにちは、 @mark_tang

別の方法としては、整合インピーダンスを20~21Ωに調整する方法があります。

Re: PN7220 读卡性能过剩

こんにちは、 @mark_tang

目標電流は200mAまで調整可能です。ぜひ試してみてください!

さらに、この回路図はアンテナ部だけでなく、7220の完全な設計も示している。

Re: PN7220 读卡性能过剩

mark_tang_0-1782274992787.png

mark_tang_1-1782275188289.png

目標電流は240mAです。添付ファイルはデバッグ済みのXMLファイルです。


Re: PN7220 读卡性能过剩

mark_tang_0-1782268073303.png


最新のCockpitでは、異なる目標電流を設定できるようになったことに気づきました(テーブル間で共有されます)。これはEMVCo RR2テストに影響しますか?それとも、システムには自動的に切り替える認識メカニズムが備わっているのでしょうか?

Re: PN7220 读卡性能过剩

こんにちは、 @mark_tang

DPC表、アンテナスミッチチャート、および回路図を提供していただけますか?

目標は何ですか?現在の目標は何ですか?



Re: PN7220 读卡性能过剩

DPCのデバッグは完了しましたが、カードリーダーのパフォーマンス低下には効果がありません。現在、クライアントの要件ではパフォーマンスが75mmを超えてはならないと規定されていますが、現状ではそれを50%超過しています。

Re: PN7220 读卡性能过剩

こんにちは、 @mark_tang

また、DPCを有効にしてカリブレートすることもできますので、ぜひ試してみてください。

Re: PN7220 读卡性能过剩

こんにちは、 @mark_tang

それは普通のことです。

タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎06-26-2026 02:27 AM
更新者: