2384819_ja-JP

取消
显示结果 
显示  仅  | 搜索替代 
您的意思是: 

2384819_ja-JP

2384819_ja-JP

FS26 - マイクロコントローラ互換性

こんばんは、
FS26とS32KXXファミリの互換性について、以下の質問があります。
1. s32k344とs32k396の両方に対応する、注文可能なFS26オプションは1つだけありますか?
2. FS26という部品番号の最後の3桁目と4桁目は何を表していますか?(つまり)MFS2633HMDE4AD E4のことを指しています)特定のマイクロコントローラとの互換性はこれらの数字で定義されていますか?

ありがとう

Re: FS26 - MICROCONTROLLER COMPATIBILITY

こんにちは、エンリコさん。

S32K344電流消費が少なくても、S32K396向けにプログラムされたバージョンは電圧設定、シーケンス、モニタリング閾値、セーフティ設定に異なる可能性があるため、互換性があると考えるべきではありません。プログラムバージョンの詳細な定義は、FS26データシート、特に注文可能な部品番号表、OTP説明セクション、およびデータシートで参照されている完全なOTPコンテンツ表に記載されています。

BRs、トーマス

Re: FS26 - MICROCONTROLLER COMPATIBILITYご回答ありがとうございます。
-s32k396と互換性のあるプリプログラム済みのFS26が、s32k344とは互換性がないのはなぜですか?s32k344はs32k396に比べて消費電流が少ないのに。
各種プログラム版を定義した文書はありますか?

ありがとう、
エンリコ
Re: FS26 - MICROCONTROLLER COMPATIBILITY

こんにちは、エンリコさん。

いいえ、両方のMCUをネイティブにサポートする単一の事前プログラムされた注文可能なFS26部品番号は存在しません。

部品番号の接尾辞(例えば、MFS2633HMDE4ADのE4)は、特定のOTP/プログラム済みバリアントを表します。それ自体は一般的なMCU互換性フィールドではありません。実際の基本デバイスの機能は、主に部品番号のFS26xyB/FS26xyDの部分によって定義され、これはシリコンの機能セット(例えば、VCORE機能、トラッカーの数、LDT/FS1Bの有無、ASIL BかASIL Dかなど)を定義します。一方、サフィックスは正確なプログラム済みバージョンを識別します。

BRs、トーマス

标记 (1)
无评分
版本历史
最后更新:
‎06-24-2026 03:28 AM
更新人: