我目前正在使用MCXA174芯片,需要使用J-Link进行编程。但是,在 J-Flash 中创建项目并到达设备选择步骤时,没有 MCXA174/3 芯片的可用选项。我尝试选择 MCXA15X 和 MCXA344 作为备选设备,但它们都无法正常工作。我应该怎么办?谢谢。
SEGGER JLINK 软件版本 V9.52
dylan_yu_0-1782201264463.png
我只有一台 J-Link 烧录器,它是一款通用型烧录器。还有其他使用方法吗?NXP能否提供添加该设备所需的必要文件,例如.xml文件?.jlinkscript,还有.FLM文件?否则,对用户来说就太不友好了。
Hello
NXP 无法控制第三方工具供应商何时将对特定设备的支持添加到其开发环境中;根据工具页面上最新版本的版本说明,MCXA174/3 尚未列出。
如果要对 MCXA174 进行编程,可以使用 NXP 的调试器作为 MCU Link。
如果您需要更多相关信息,请告诉我。
顺祝商祺!
你好,
我建议您联系 Segger 技术支持,确认该设备支持的启动版本。
另外,我在Segger的页面上找到了一些可能对您有帮助的链接。
J-Link 设备支持套件 - SEGGER 知识库包含有关添加新设备的章节
NXP MCX A - SEGGER 知识库包含 MCXA 系列产品信息,包括 MCXA174。
顺祝商祺!