2384677_zh-CN

取消
显示结果 
显示  仅  | 搜索替代 
您的意思是: 

2384677_zh-CN

2384677_zh-CN

适用于 FRDM i.MX 93 的 22 引脚 MIPI-DSI 显示屏

您好,

我正在使用 FRDM i.MX 93,正在寻找可连接到 22 针 MIPI-DSI 端口的兼容显示器。最好是尺寸在 5/5.5 英寸左右,可以背靠背安装在主板上的那种。我找到了 RK055HDMIPI4MA0 显示屏,但它只支持 40 针 FPC 和 Waveshare 的 7 英寸显示屏,但我还不太确定具体型号。请问有人可以分享一下NXP Yocto 电路板支持包。Linux官方支持的显示器型号信息,或者分享一下使用非官方支持的显示器的经验吗?

谢谢!


Re: 22-Pin MIPI-DSI Display for FRDM i.MX 93

非常感谢@Zhiming_Liu 。我会试试。

Re: 22-Pin MIPI-DSI Display for FRDM i.MX 93

@KoThi


您可以在之前提交的内容中引用此产品链接。


https://github.com/nxp-imx-support/meta-imx-frdm/blob/lf-6.6.36-2.1.0/meta-imx-bsp/recipes-kernel/li...

此致,
志明

标记 (1)
无评分
版本历史
最后更新:
‎06-24-2026 02:26 AM
更新人: