2384677_ja-JP

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

2384677_ja-JP

2384677_ja-JP

FRDM i.MX 93 用 22 ピン MIPI-DSI ディスプレイ

こんにちは、

私はFRDM i.MX 93を使用しており、22ピンMIPI-DSIポートに接続できる互換性のあるディスプレイを探しています。板に乗せられる~5〜5.5インチのサイズが好みです。ディスプレイRK055HDMIPI4MA0見つけましたが、Waveshareの40ピンFPCと7インチディスプレイしかサポートしていません。モデルはまだよくわかりません。公式にサポートされているモデルや、NXPのYocto BSP Linuxで公式に対応していないディスプレイの使用体験について、どなたか共有していただけませんか?

どうもありがとうございます。


Re: 22-Pin MIPI-DSI Display for FRDM i.MX 93

@Zhiming_Liu さん、本当にありがとうございました。試してみます。

Re: 22-Pin MIPI-DSI Display for FRDM i.MX 93

こんにちは、 @KoThi さん


以前の投稿でこの製品リンクを参照できます。


https://github.com/nxp-imx-support/meta-imx-frdm/blob/lf-6.6.36-2.1.0/meta-imx-bsp/recipes-kernel/li...

よろしくお願いします、
志明

Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎06-24-2026 02:30 AM
Updated by: