2384620_ja-JP

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

2384620_ja-JP

2384620_ja-JP

S32K144チップにはクロック構成の問題があり、クロックを変更するとタイミング周期が変わってしまう。

S32K144の開発中に、以下の問題に遭遇しました。

Ni__0-1782181934609.pngNi__0-1782181934609.png

初期化タイマーの割り込みオーバーフロー期間は1秒に設定する必要があります。
前提として、私のクロック設定は8MHzです。

Ni__1-1782182016343.pngNi__1-1782182016343.pngNi__2-1782182026827.pngNi__2-1782182026827.png

しかし、時計を20Mの時計に変えた後…

Ni__3-1782182078529.pngNi__3-1782182078529.png

Ni__4-1782182086180.pngNi__4-1782182086180.png

タイマーのオーバーフロー期間が1秒ではなく、400ミリ秒になっていることに気づきました。
しかし、タイマーのクロック設定は依然として8MHzの内部クロックに設定されたままです。

PCC->PCCn[PCC_FTM1_INDEX] |= PCC_PCCn_PCS(0x01) /* クロックソース=1、8 MHz SIRCDIV1_CLK */
| PCC_PCCn_CGC_MASK; /* FTMレジスタのクロックを有効にする */

この問題の原因となっている設定上の問題が何なのか、私には分かりません。


Re: S32K144芯片的时钟配置问题,更改时钟后定时周期出现变化

ハイ

次の S32K1 RM の表 27-9 を参照してください。peripheral module clocking (continued),FTM具体選択哪个时钟源需要查看FTMn_SC[CLKS]29.6.17 PCC FTM1 Register (PCC_FTM1)PCS位。

Table 27-9. Peripheral module clocking FTM.pngTable 27-9. Peripheral module clocking FTM.png

プロセッサ エキスパートがコンフィギュレーションを生成し、ベアメタル モードでレジスタを直接操作しました。SDK サイトを使用した API が原因でベアメタル プログラムがクラッシュしたかどうかはわかりません。

さらに、ProcessorExpert 搭載 SDK の API を使用する場合は、ベアメタルの直接操作レジスタの構築リファレンス S32K144_Project_FTM サンプル ftm_periodic_interrupt_s32k144 を参照してください。

よろしくお願いいたします
ロビン

Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎06-24-2026 02:33 AM
Updated by: