我有一块PCB板,原理图如下。我备有一颗纽扣电池,以防PCB主电源断开。据我了解,MCU 上的 VBAT_PMU(引脚 51)专用于Always‑On (PD_AON) 域。
当我测量电池的电流消耗时(没有主电源,只有电池供电),我得到大约 102uA 的电流。这远远高于 RTC 的预期功耗,即使移除 D12 也是如此。Vbat 仅连接到 VBAT_PMU 引脚,没有连接到其他任何引脚。
这里预期会出现什么情况?我预计 VBAT_PMU 只会消耗足够的电流,以确保在断电期间 RTC 能够保持时间。102uA 的电流会很快耗尽 CR1632 纽扣电池的电量。
如何给MCU供电,才能使电池只为RTC供电,并且在主电源断开时电流消耗小于1uA?
在 LPC55S28 上,VBAT_PMU 是始终开启功能域的电源,该功能域包括 PMC、RTC 和 OS 事件定时器,只要存在有效的 VBAT 电源,该功能域就会保持通电状态。从该功能域来看,即使深度掉电,RTC 也能继续运行。
VBAT_PMU 本身并不能保证“仅 RTC 电流”。要获得亚微安级的备用电流,设备必须处于深度掉电模式。
因此,您测得的在主电源移除后的 ~102 µA 与仅 RTC 深度掉电运行不符。
对于 LPC55S2x/LPC552x,数据手册显示,在 25 °C 和 3.0 V 的深度睡眠模式下,典型总供电电流为 110 µA;而 RTC 振荡器禁用时的深度掉电电流为 590 nA;RTC 由外部晶体供电时的深度掉电电流为 790 nA。
要使 LPC55S28 上的纽扣电池电流小于 1 µA,只需从电池为 VBAT_PMU 供电,并在移除主电源之前使固件进入深度掉电状态。
BR
哈里
感谢你的回复!
我编写了一段代码,可以在发生低电压中断时触发深度掉电,效果很好。但这种方法存在一个巨大的问题。如果 ROM 引导加载程序正在执行,并且电源被移除,则不会设置掉电中断,也没有代码将其置于掉电状态。
有没有什么好办法可以保证我能进入深度关机模式?如果任何状态使MCU处于正常模式,电池就会耗尽。或许我遗漏了什么。如果不行,我可能就得在板子上加装一个外置实时时钟芯片了。
不——对于 LPC55S28,如果设备在主电源移除时可能正在执行 ROM 引导加载程序,则不能仅通过固件保证进入深度掉电状态。深度掉电是通过电源 API 以软件方式进入的模式。
BR
哈里