下記の回路図が描かれたプリント基板があります。基板の主電源が切断された場合に備えて、バックアップ用のコイン型電池を用意しています。私の理解では、MCUのVBAT_PMU(ピン51)は常時オン(PD_AON)ドメイン。
メイン電源を使わずにバッテリーだけを使った状態でバッテリーの電流消費量を測ると、約102uAになります。これはRTCが消費する量をはるかに超える。D12が削除された場合のイベントです。VBATはVBAT_PMUピンにのみ接続されており、それ以外は接続されません。
ここで期待される動作は何ですか?VBAT_PMUは、電源が切れている間、RTCが時刻を維持するために必要なだけの電流しか消費しないはずだと私は考えています。102μAの電流では、CR1632型コイン電池はかなり早く消耗してしまうだろう。
MCUに電力を供給するにはどうすればいいですか?バッテリーはRTCだけに電力を供給し、メイン電源を外したときに1uA未満の電力を消費します。
guitardenver_0-1781801068417.png
こんにちは、 @guitardenver
LPC55S28では、VBAT_PMU常時オンドメインの電源であり、PMC、RTC、OSイベントタイマーを含む。有効なVBAT電源が存在する限り、そのドメインは電源を維持します。RTCはそのドメインから深いダウン状態で動作を続けられます。
VBAT_PMU単体では「RTC専用電流」を保証するものではありません。サブマイクロアンペアのバックアップ電流を得るには、デバイスをディープパワーダウンモードにする必要があります。
したがって、主電源を抜いた状態で測定された約102μAは、RTCのみの深切断動作とは一致しません。
LPC55S2x/LPC552xのデータシートによると、25℃、3.0Vでのディープスリープモード時の標準的な総供給電流は110μAですが、RTC発振器を無効にした状態でのディープパワーダウン時は590nA、外部水晶発振器でRTCを動作させた状態では790nAとなっています。
Harry_Zhang_0-1782184915287.png
LPC55S28のコイン型電池から1µA未満の電流を得るには、バッテリーからVBAT_PMUのみに電力を供給し、主電源が切断される前にファームウェアがディープパワーダウン状態に入るようにします。
Harry_Zhang_1-1782185057154.png
BR
ハリー
お返事ありがとうございます!
電圧低下割り込みでディープパワーダウンをトリガーするコードがあり、これはうまく機能しています。しかし、この方法には大きな問題があります。ROMブートローダーが実行中に電源が切断された場合、ブラウンアウト割り込みは設定されておらず、電源を切断するためのコードも含まれていません。
ディープパワーダウンモードに入ることを確実にする方法はありますか?もしMCUがノーマルモードに残る状態が現れると、バッテリーが消耗します。何か見落としていることがあるのかもしれない。そうでない場合は、基板上に外部RTCチップを取り付ける必要があるかもしれません。
こんにちは、 @guitardenver
いいえ — LPC55S28では、メイン電源が外れたときにデバイスがROMブートローダーを実行している可能性がある場合、ファームウェアだけでDeep Power-downに入ることを保証できません。ディープ・ダウンは、パワーAPIを通じてソフトウェアで入力されるモードです。
BR
ハリー