2384080_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

2384080_ja-JP

2384080_ja-JP

IMX219 (RPi Cam v2) はプローブしますが、標準の imx93-11x11-frdm-imx219 を使用した FRDM-IMX93 上でストリーミングしません

環境
- ボード:FRDM-IMX93(i.MX93 11x11)
- BSP:Yocto Scarthgap、linux-imx-6.6.36-2.1.0(カーネルコミット 20d9F5efABDD),
MACHINE=imx93frdm, DISTRO=fsl-imx-xwayland
- センサ:Raspberry Pi カメラモジュールv2(Sony IMX219)、P6 MIPI-CSIコネクタに搭載
- デバイスツリー:純正のarch/arm64/boot/dts/freescale/imx93-11x11-frdm-imx219.dtso

概要
BSPはこのボード用にIMX219デバイスツリーオーバーレイとセンサを同梱しています
電源が入り、I2Cで正しく検出されます(チップIDは0x10読み0x0219)。しかし、
V4L2キャプチャパイプラインはフレームを一切出力しません。たどってみると、どうやら
下流のステージングカメラドライバーには3つの独立した問題があります。本線
ソニーのIMX219ドライバーは現代のV4L2サブ開発モデルに従っていますが、NXPのステージングは
CSI/ISIスタックは依然として古いov5640スタイルモデルを前提としています。

問題1 — メディアグラフの分解(「センサーレジスタが失敗」)。
drivers/staging/media/imx/imx8-media-dev.c: mxc_md_create_links()呼び出し
media_entity_call(センサ、link_setupなど)。メインラインのIMX219ドライバーは対応していません
実装.link_setup、したがって、呼び出しは-ENOIOCTLCMD (-515)を返し、次のように扱われます
致命的だ。センサー>CSIリンクは一度も作成されず、メディア機器全体が解体されます:

mx8-img-md: 登録センサーサブデバイス: imx219 2-0010 (1)
mx8-img-md: created link [mxc_isi.0]=> [mxc_isi.0.capture]
mx8-img-md: リンク [mxc-mipi-csi2.0] を作成しました=> [mxc_isi.0]
mx8-img-md: subdev_notifier_complete エラー終了
mxc-md 42800000.bus:camera:センサーレジスタが故障しました
MXC-MD:42800000のプローブ。バス:カメラエラー -515 で失敗しました

(ov5640 は ov5640.c のおかげで動作します)(何もしない.link_setupを提供します。)

問題2 — streamonが中止(「サブ開発者に失敗s_power呼べ!」)
ドライバ/ステージング/プレスリリース、製品ニュース/IMX/IMX8-ISI-cap.C: mxc_isi_cap_streamon() が呼び出します
v4l2_subdev_call(src_sd, core, s_power, 1) は、失敗を致命的として扱います。imx219は
ランタイム PM であり、非推奨の .s_power を実装していません。そうするとコールが戻ってきます
-ENOIOCTLCMDとストリーミング中止:

mxc_isi.0:サブデバイスs_powerの呼び出しに失敗しました!

(ov5640 は ov5640.c のおかげで動作します).s_power を提供します。

問題3 — CSIがYUV422にハードコードされているが、RAW10を解析できない(リンクはあるがフレームは0)
ドライバ/staging/media/imx/dwc-mipi-csi2.c は実質的に YUV422 専用です:
- dwc_csi2h_formats[]はSBGGRのバイヤーコードのみを記載しており、SRGGBは含まれていません(IMX219はSRGGB10です)。
したがってfind_csi2h_format()は失敗し、フォーマットは静かにYUYVに戻ります。
- dwc_mipi_csi2_set_fmt() は CSI2H-> フォーマットを保存しないため、disp_mix_gasket_config()
デフォルトのYUYVコードが表示されます。
- dwc_mipi_csi2_param_init() ハードコード ipi_cfg->data_type = DT_YUV422_8。
CSI は誤ったデータタイプを報告し、すべてのフレームがキャプチャされるにもかかわらず、フレームはキャプチャされません。
リンクが有効で、VIDIOC_STREAMONが0を返します。

mxc-mipi-csi2.0: フォーマット: 0x2008 <- YUYV; 期待値: 0x300f (SRGGB10)

私たちが成功した理由(ご検証のため)

(a) imx8-media-dev / imx8-isi-cap に欠落したオプション操作を処理した後
(-ENOIOCTLCMD、link_setup / s_power)非致死的であり、(b)教えること
dwc-mipi-csi2 について SRGGB8/10/12(交渉されたフォーマットを保存し、IPIを設定する)
data_typeから)パイプラインは正しく表示されます:- MXC-mipi-csi2.0:フォーマット: 0x300f
imx219 -> mxc-mipi-csi2.0 -> mxc_isi.0-> /dev/video0
約27fps、ライブフレームをキャプチャ。
修正(a)はセンサーに依存しず、このスタック上の現代的なメインラインセンサーにも役立ちます。
修正(b)はCSIにRAWバイヤーサポートを追加します。

副次的な注意点 — モジュールのロードオーダー


新規起動時にも、imx8_media_dev が実行されることによりグラフの登録に失敗します。
imx219モジュールがロードされる前に非同期通知器がロードされます。ビデオノードが登録され、
その後、登録が解除された。マニュアル「modprobe -r imx8_media_dev imx219; modprobe imx219;」
「modprobe imx8_media_dev」を実行すると、それが再構築されます。ソフト依存関係/ロード順序のヒントがあれば、
既成概念にとらわれずに仕事をする。

質問
1.IMX219 はこの BSP の FRDM-IMX93 で公式にサポート/検証されたカメラですか、
意図された/検証済みのパスは、AP1302 ISPモジュールですか?出荷されたimx219.dtso
bare-IMX219は動作するはずだと示唆している。
2. 上記の3つの動作は、修正を受け入れるバグとみなされますか、それとも
推奨される構成や、動作確認済みの構成で、私たちが見落としているものはありますか?
3.もしお役に立てるようでしたら、パッチをクリーンなコミットとして共有させていただきます。

ありがとう!

FRDM-i.MX93 #IMX219 RPI-CAM-MIPI


Yocto ProjectRe: IMX219 (RPi Cam v2) probes but does not stream on FRDM-IMX93 with stock imx93-11x11-frdm-imx219

こんにちは、

ご連絡ありがとうございます。ソフトウェアチームに確認し、後のBSPで修正があるか再度確認します。できるだけ早く更新します。

よろしくお願いいたします。
アルド。

Re: IMX219 (RPi Cam v2) probes but does not stream on FRDM-IMX93 with stock imx93-11x11-frdm-imx219

こんにちは、

残念ながら、i.MX93 FRDM BSPは、後になってこの問題を調査していた際に、当社のBSPで正式にサポートされるまでサポートされていませんでした。そのため、このイメージは、同じBSPのベータ版である可能性があります。

FRDMボードは6.12.34から2.1.0までサポートしていますそして後のリリースについては、あなたの発見に感謝しますし、ボードに含まれるデフォルト画像を使って検証する方にとって役立つはずです。ソフトウェアチームで追跡します。

よろしくお願いいたします。
アルド。

タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎07-11-2026 02:35 AM
更新者: