2384013_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

2384013_ja-JP

2384013_ja-JP

IMX95LPD5EVK測定時の温度条件

こんにちは、

AN14449ドキュメントを確認しても、測定値の温度条件が見つかりません。ヒートシンクは取り付けられていましたか?ファンは取り付けられていて、作動していましたか?使用された周囲温度は何度でしたか?

Re: Temperature condition for IMX95LPD5EVK measurements

こんにちは、

基板は現状のままテストされました。

Oswalag_0-1782841642133.pngOswalag_0-1782841642133.png


注記: 使用されているBCUソフトウェアツールでは、測定は搭載の測定回路を使用して行われます
これらの測定は熱強制装置を使わず、室温で行われます。これは、周囲温度でテストされたという意味であり、試験室ではテストされていませんが、ボードにはヒートシンクとファンが残っています。

タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎07-01-2026 02:36 AM
更新者: