2384011_ja-JP

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

2384011_ja-JP

2384011_ja-JP

KW47 NBUのプログラミングとアップグレード

こんにちは:

KW47 NBUのプログラミングやアップグレード方法を知りたいです。手順がもっと詳しく説明できることを願っています。

ご回答をお待ちしています。

Re: KW47 NBU programming and upgrade

こんにちは:

サポートありがとうございます。ご提供いただいた方法でNBUのファームウェアを更新できるようになりました。

ご提供の方法には、ファームウェア経由でNBUをアップデートする方法が含まれていないようですね? 例えば、私のデバイスがマーケットに出てNBUバージョンをアップデートする必要がある場合、どうすればよいでしょうか?

ご回答をお待ちしています。

Re: KW47 NBU programming and upgrade

こんにちは、お元気でお過ごしでしょうか。

KW45からKW47への移行ガイドAN14796 6.2節「KW47にNBUファームウェアをロードする」を参照してください。

このドキュメントでは、KB47のNBUを更新するためのいくつかの方法(手順はKW47-EVKを用いて示されています)を紹介しており、blhost、Secure Provisioning Tool、LinkServerなど、開発に最適な方法を自由に選択できます。各方法の詳細手順も含まれています。


お役に立てば幸いです!他に質問があれば、遠慮なくお尋ねください。


よろしくお願いします、
アナ・ソフィア。

Re: KW47 NBU programming and upgrade

こんにちは、

ROMブートローダーには、メインフラッシュおよびラジオフラッシュのファームウェアの更新に使用できるファームウェア更新機能があります。

現場でのNBUアップデートのワークフローは通常次の順序に従います。アプリケーションはアップデートイメージを保存し、対応するメタデータをUser IFR0 OTACFG領域に書き込み、その後システムリセットをトリガーしてROMブートローダーが引き継ぎ、無線ファームウェアの更新を行います。

詳細は KW47セキュリティリファレンスマニュアル の4.2.6「ファームウェア更新機能」および4.2.2.3のオーバーエア(OTA)アップデート構成のセクションで確認できます。


よろしくお願いします、
アナ・ソフィア。

Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎06-25-2026 02:34 AM
Updated by: