2384005_zh-CN

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

2384005_zh-CN

2384005_zh-CN

DESFire EV3 事务 MAC 输入 (TMI) 构建 — 使用 TapLinx 进行后端验证

您好,

我正在后端验证 DESFire EV3 交易 MAC (TMV/TMC) 值。这张卡片
通过 TapLinx (CommitTransaction) 生成交易 MAC。我有这笔交易
MAC密钥、卡UID、TMC(前后)以及退回的TMV,我都有。
已实现从公共引用派生 EV2 会话密钥——但我无法
由于我没有确切的交易 MAC 输入 (TMI) 字节,因此需要重现 TMV。
EV3 的建设。

请问您能否帮忙解决以下问题:
1.DESFire EV3 的确切 TMI 累积量(哪些命令字节/字段是)
包括它们的顺序和填充物)。
2. 是否涵盖在同一事务中提交的备份数据文件写入操作
由 TMI 提供。
3. 是否存在已知密钥的交易 MAC 参考向量
(密钥 + TMI + TMC + TMV)用于验证实现。
4. 如果这是 NDA 专属的,那么作为一家小公司,获取 DS4870 / AN12757 的正确方法是什么?

谢谢!

Re: DESFire EV3 Transaction MAC Input (TMI) construction — backend verification with TapLinx

您好,先生,

非常感谢您对我们产品的关注。

遗憾的是,要获得 MIFARE DESFire EV3 的安全文档,需要签署一份保密协议。请查看我们的常见问题解答并填写保密协议表格。您需要从我们的网站创建一个新的工单。

希望这些信息对您有所帮助。

Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎06-23-2026 04:33 AM
Updated by: