Toradex社のVeridin i.MX8Mplusを弊社で採用しております。
その際に、SoMの電源操作にSOM_PW_ON信号を入力しています。(i.mx8MPlusSoCのONOFF信号に直結)。※添付のオシロスコープの波形を参照してください。
V1-1B_tool0_OFF.pngV1-1B_tool0_OFF.pngV1-1B_tool0_OFF.pngV1-1B_tool0_OFF.pngV1-1B_tool0_OFF.pngV1-1B_tool0_OFF.png
SoM側の回路構成上High(1.8V)となるはずが起動後800msec程度、約0.3~0.4Vの中間電位となってしまします。
SoC側のONOFF信号としてのこの電位(0.3から0.4V)がどう扱われるのかを知りたいです。
データシートやリファレンスマニュアルには記載がありませんでした。
ONOFFの短時間の(<5s)操作ではシャットダウンに移行するケースがあるかと思いますが、操作の判定としてはHigh⇒Lowのエッジ及び、Lowの継続時間が条件となりますでしょうか
その詳細な時間についてもmim/maxの時間を教えて頂きたいです。
i.MX8M Plusの場合、ONOFFはレベルホールドボタン入力として処理され、0/50/100/500 msの条件と5/10/15秒の強制オフタイミングが設定可能で、観測された0.3~0.41.8V ONOFFネット上のVは、利用可能な入力閾値のドキュメントによって最も一貫して論理低と解釈されます。
回答ありがとう御座います。
> 観測された0.3~0.41.8V ONOFFネット上のVは、利用可能な入力閾値のドキュメントによって最も一貫して論理低と解釈されます。
ちなみに、論理低と解釈される電圧閾値についても教えて頂けますでしょうか?
また、論理低と解釈される場合、起動後800msec程度ONOFFは論理低がが続き、論理高に変化します。
その場合、ボタン入力があったと判定されるのでしょうか?
心配しているのはボタン入力により、起動直後にシャットダウン移行の判定となるケースがないかという事です。
回答ありがとう御座います。
> 観測された0.3~0.41.8V ONOFFネット上のVは、利用可能な入力閾値のドキュメントによって最も一貫して論理低と解釈されます。
ちなみに、論理高と解釈される電圧閾値についても教えて頂けますでしょうか?
また、論理低と解釈される場合、起動後800msec程度ONOFFは論理低がが続き、論理高に変化します。
その場合、ボタン入力があったと判定されるのでしょうか?
心配しているのはボタン入力により、起動直後にシャットダウン移行の判定となるケースがないかという事です。
NXP TechSupport担当者様
本件如何でしょうか?
もう一点追加で質問ですが、
ONOFFはレベルホールドボタン入力として処理され、0/50/100/500 msの条件
の所ですが、デフォルトは0となっていると思います。この場合、ノイズ等で一瞬、論理高もしくは論理低の閾値を超えた場合はレベルホールドされる事となりますでしょうか?
このデフォルト設定では、ノイズを受けた場合に一瞬でも現状レベルホールドしている論理と逆の論理判定となるものが入った場合に誤動作する可能性があるのかを心配しております。
何件か質問追加質問しております。
お手数ですがご回答をお願い致します。
確認状況いかがでしょうか?
回答をお願いします。
メッセージを逃してすみません。確認をお手伝いしますし、来週返信します。
素敵な一日をお過ごしください
お世話になります。
パル技研 毛利です。
そろそろ1週間が経過しますが、回答の状況いかがでしょうか?
よろしくお願いいたします。
i.MX8MPの場合、ONOFFピンはNVCC_SNVS電源グループに属し、リセット状態「PU付き入力」を持つGPIOタイプの入力として記載されています。該当するGPIO DC入力ロー仕様は以下のとおりです。
VIL(max)=0.3× VDD V I L( max) = 0.3 × V D D
表では、低レベル入力電圧を最小値 = -0.3 と指定している。Vmax = 0.3 × VDD 。
したがって、ONOFFが1.8V SNVS I/Oドメインから給電される場合、保証される論理ローしきい値は次のようになります。
0.3×1.8 V=0.54 V 0.3 × 1.8 V = 0.54 V
したがって、観測されるONOFF電圧はおよそ0.3〜0.4です。Vは論理ローとして解釈されます。
これがボタン入力とみなされるかどうかについてですが、はい、ONモードに入った後もONOFFピンが十分に低いままであれば、有効なONOFFボタンイベントとして扱うことができます。
お手数ですが、こちらの質問についても回答をお願いいたします。
回答ありがとうございます。
本質問でお聞きしたかったのは
ONOFF pinが論理低の状態で起動した場合に、ボタン入力として判定されるのかということです。
弊社での確認では
確認された挙動としてはONOFF pinが論理高の状態で起動し10ms~20ms後に論理低に移行した場合に、起動直後シャットダウンに移行するケースがありました。
論理低の状態で起動した場合には、起動直後シャットダウンに移行するケースは確認されていません。
質問させて頂いた内容の回答についてお願いします。
ONOFF pinが論理低の状態で起動した場合に、ボタン入力として判定されるのかということです。
こちらの質問については如何でしょうか?
本質問事項の回答についていかがでしょうか?
ご確認をお願いします。