2383718_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

2383718_ja-JP

2383718_ja-JP

VS Code 用の NXP、リンカー スクリプト、および MCUxpresso 拡張機能

追記:現在はリンカースクリプトを手動で編集して動作させていますが、もっと「良い」方法があるのではないかと考えています。

256KBのセカンダリSRAM領域(リンカスクリプトのm_data2)を.bssとして使用しようとしていますセグメント

通常であれば、プロジェクトのリンカースクリプトを編集して、そこから作業を進めます。それが私がSTM32環境で行っていることです。

しかし、プロジェクトファイルを破壊し始める前に、./armgcc の内容はプロジェクト内のフォルダは再生成されたことがありますか?(そうは思わないけど、自分の推測が正しいか確認したいだけ)

また、それらが再生される場合、あるいはそうでない場合、チップ上の256KBのセカンダリSDRAM領域をより有効に活用する方法はありますか?デフォルトでは、私のコードではどの領域にもマッピングされていないようです。

Re: NXP, Linker scripts, and MCUxpresso extension for VS Code

こんにちは、 @litchさん

どのチップを使用していますか?

BR

ハリー

タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎06-24-2026 02:30 AM
更新者: