2383710_ja-JP

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

2383710_ja-JP

2383710_ja-JP

FRDM-MCXA153 Y1クリスタル

こんにちは。FRDM-MCXA153評価キットを使用しているのですが、Y1クリスタルの用途を知りたいです。8MHzの水晶発振子であることは分かりますが、部品が実装されていません。その部分をボードに追加する必要がありますか?


よろしくお願い申し上げます。

ボード設計Re: FRDM-MCXA153 Y1 Crystalその結晶の目的は何ですか?Re: FRDM-MCXA153 Y1 Crystal

AN14798 MCX Aシリーズ用システムオシレータの使用方法

周波数は、結晶を選択する際の主要なパラメータです。MCX AシリーズMCUでは8MHz~50MHzに対応しています

Re: FRDM-MCXA153 Y1 Crystal

こんにちは、 @joseph_lindula さん。

Y1は、MCX A153上の外部8MHz水晶発振器用に予約されたフットプリントです。FRDM-MCXA153製品版ボードには、デフォルトでは実装されていません。外部水晶発振器を有効にする必要が特にない限り、インストールする必要はありません。

よろしくお願いします。

BR

アリス

Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎06-24-2026 03:26 AM
Updated by: