2383706_zh-CN

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

2383706_zh-CN

2383706_zh-CN

启动过程中无法获取 USB 设备

我的处理器是IMX8M Plus。我已将启动配置设置为 0001,以便从 USB 下载固件。
这是一块定制板,我们正在首次启动它。

这是 uuu 工具的日志。

PS C:\NXP\UUU> .\uuu.exe -lsusb
适用于 NXP imx 芯片的 uuu(通用更新实用程序)-- libuuu_1.5.243-0-g230f1b1

已连接的已知 USB 设备
路径芯片专业版视频 PID BCD版本 序列号
====================================================================


此外,我们也无法连接JTAG接口。
TDO引脚持续为高电平。
IMX8MPLUS @support @ritesh

Re: Not Getting USB Device during Boot

你好,

uuu -lsusb 没有显示“已知 USB 设备”,表明 i.MX8M Plus 尚未成功进入 ROM 串行下载器或 USB SDP 模式,或者 USB OTG 设备尚未被 PC 正确枚举。

结合无法通过 JTAG 连接以及 TDO 信号保持高电平的情况,这似乎是一个早期板级启动问题:SoC 可能没有正确释放 RESET,关键电源或时钟可能存在异常,启动模式跳线可能没有被正确采样,或者 JTAG/USB 相关引脚的连接或电源可能存在问题。

此致,
志明

Re: Not Getting USB Device during Boot

问题已解决。

我发现 VDD_PLL_ANA_1V8 网络未上电。


感谢@Zhiming_Liu 的回复。

タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎06-24-2026 03:27 AM
更新者: