私はIMX8M Plusプロセッサーを使っています。ファームウェアをUSBからダウンロードするために、ブート構成を0001に設定しました。
これは今回初めて電源を入れるカスタムボードです。
これはuuuツールのログです。
PS C:\NXP\UUU> .\uuu.exe -lsusb
NXP IMXチップ用uuu(Universal Update Utility)-- libuuu_1.5.243-0-g230f1b1
コネクテッド既知のUSBデバイス
Path Chip Pro vid pid bcdバージョンSerial_no
====================================================================
また、JTAGを接続することもできません。
TDOピンは常時ハイレベルです。
IMX8MPLUS @support @ritesh
問題は解決しました。
VDD_PLL_ANA_1V8ネットに電源が供給されていないことがわかりました。
@Zhiming_Liuさん、ご回答ありがとうございます。
こんにちは、
uuu -lsusb に「既知の USB デバイス」が表示されない場合、i.MX8M Plus が ROM シリアルダウンローダーまたは USB SDP モードに正常に移行していないか、USB OTG デバイスが PC によって正しく列挙されていないことを示しています。
JTAG経由での接続ができない、TDO信号がハイのままになっているといった状況から、これは初期段階のボードレベルの起動問題であると考えられます。SoCがリセットを正しく解除していない、重要な電源やクロックに異常がある、ブートモードストラップが正しくサンプリングされていない、あるいはJTAG/USB関連のピンへの接続や電源供給に問題があるなどが考えられます。
よろしくお願いします、
志明