2383609_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

2383609_ja-JP

2383609_ja-JP

LPSPI0およびEMACのパッドタイプ

こんにちは、

S32K344のリファレンス・マニュアルによると、最大スイッチング周波数をサポートするパッドタイプは以下の通りです。

- 標準: 10 MHz

- スタンダードプラス:25MHz

- 中速:50MHz

- 高速: 120 MHz

標準および標準プラスパッドの選択がLPSPIとEMACペリフェラルにどのような制約をもたらすのか理解しようとしています。

1.EMACの場合、RMIIインターフェースを使用する場合、基準クロックは50 MHzです。つまり、RX/TXCLK、TXD0、TXD1、RXD0、RXD1のピンは50 MHz信号をサポートするはずです。ただし、S32K344_257bgaのピン構成では、すべてのRX/TXCLK、TXD0、TXD1、RXD0、およびRXD1ピンは、標準パッドまたは標準プラスパッド上にあります。これはつまり、S32K344ではRMIIがサポートされていないということでしょうか?


2. EMACの場合、MIIインターフェースを使用する場合、参照クロックは100 Mbpsイーサネットで25 MHz、10 Mbpsイーサネットで2.5 MHzです。これは、MIIインターフェースで100Mbpsのイーサネットを使いたい場合、標準のプラスパッドを使うべきだということですか?


3. LPSPIについて、LPSPIが標準および標準のプラスパッドで確実にサポートするLPSPI0およびLPSPI1-5の最大レートを提供できますか?


ありがとうございます

プーヤ

Re: Pad Types for LPSPI0 and EMAC

こんにちは、

1-2) EMACにおいて、パッドスイッチング周波数の制限は主にMCUで駆動される信号に関係します。 RMII/MIIはS32K344で完全にサポートされています。

RMIIの場合、50 MHzの REF_CLK 信号と RX 信号は MCU への入力なので、MCU 出力スイッチングの観点からは Standard または Standard Plus パッド上に問題はありません。重要な信号はTXD[1:0]とTX_ENであり、これらは50 MHz RMIIクロックで切り替わるMCU出力です。これらは、推奨されるピン使用方法に従って、中速またはできれば高速のパッドに割り当てる必要があります。
 
MII 100 Mbpsの場合、MCUの送信信号は25 MHzのMIIクロックに切り替わるため、これらの出力には標準プラスパッドが一般的に使えます。ただし、より良いマージンのためにミディアムパッドの使用が推奨されます。TX/RXクロックやその他の受信側信号は入力であるため、パッド出力のスイッチング周波数制限は主な懸念事項ではありません。

RMに添付されたIOMUXファイル「S32K34x_Ethernet Use Cases」シートをご確認ください。そこには推奨されるイーサネットパッドの使用方法が記載されています。

3) デバイスRMおよびDSによると、使用するピンに関係なくすべてのSPIインスタンスで10MHzですが、LPSPI0では特定のピンやモードに応じて15MHzまたは20MHzになることがあります(表表48参照)。LPSPI0 20 MHz および 15 MHz DS の組み合わせ。

BR、ペトル

Re: Pad Types for LPSPI0 and EMAC

こんにちは、

ご返信ありがとうございます。

1-2) S32K344-WBでは、S32K344プロセッサがRMIIインターフェースを使ってイーサネット・スイッチに接続されています。ただし、選択されたTX_EN、TXD0、TXD1ピンはすべて標準プラスパッド(R3、U2、U3)上にあります。RMIIの基準クロックは50MHzなので、MCU出力のスイッチング周波数は標準のプラスパッドを使うべきなので、問題になりませんか?

Pouya_0-1782143958173.png


3) LPSPI用のクロックは10 MHzですが、コントローラーモードでLPSPI出力に標準パッドを割り当てた場合、LPSPIは常に安定して動作しますか?あるいは、境界線上にいるのだから、信頼性の高い通信のために標準的なパッドを割り当てるべきだろうか?


一般的に、パッドの種類の周波数制限について、そしてなぜプロセッサの観点から出力信号にのみ重要なのか、もう少し詳しく説明していただけますか?


ありがとうございます

プーヤ

タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎06-23-2026 03:30 AM
更新者: