2383538_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

2383538_ja-JP

2383538_ja-JP

IOLにおけるI2CラインのVOLは3mAです。

こんにちは、

こちらはアルムガムです。I2Cラインで考慮すべきVOLの最大電圧を教えていただけますか?0.7V @1mA または 3mA のどちらを考慮すべきでしょうか


よろしくお願いします。

アルムガム

Re: VOL for I2C lines at IOL 3mA

こんにちは@Arumugam1982

I2CラインのVOL/VOHレベルは、パッド電源レールと、選択されたピン構成の対応する電気的仕様によって異なります。LPI2Cパッドはピンの多重接続やパッド割り当てに応じてVDD_HV_AまたはVDD_HV_Bから供給されるため、これはデバイスのIOMUX情報を用いて検証する必要があります。

データシートには、入力しきい値(VIH/VIL)がGPIOのDC電気特性表に直接定義されています。しかし、VOH/VOLは通常、IOHやIOLなどの出力駆動電流の状態を通じて間接的に定義されます。

実際には、特定の電流値(mA)を仮定するのではなく、選択したパッド構成に対応するIOH/IOLパラメータに関連付けられたVOH/VOL条件に依存することが推奨されるアプローチです。特定の電流値は、その電気特性に関するデータシートに明示的に定義されている場合にのみ使用すべきです。


BR、VaneB

Re: VOL for I2C lines at IOL 3mA

IOL(眼内レンズ)の場合、-1mA / 3mA / 8mA の電流値で同じ値を検討すべきでしょうか。WCAの計算にこの数値が必要です。

Re: VOL for I2C lines at IOL 3mA

こんにちは、

表27のデータシートではどの記号を使用していますか(例:IOL_33_S)?

よろしくお願いいたします。

ジョン

タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎06-24-2026 02:33 AM
更新者: