2383524_ja-JP

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

2383524_ja-JP

2383524_ja-JP

iMX95 FRDM評価キットに対するISPサポート

こんにちは、チームのみなさん。
i.MX95 FRDMプラットフォームにBayerのセンサを移植しようとしています。以下のソフトウェアセットアップガイドに従い、NXPのウェブサイトに提供されているNXP対応のOS08A20カメラモジュールを使って動画を接続しストリーミングできました。

今、別のBayerセンサを移植してストリーミングしたいと思っています。以下を説明するドキュメントはありますか?

  • libcameraのソースコードはどこで入手でき、i.MX95プラットフォーム向けにどう構築すればよいですか?
  • 新しいBayerセンサのISP固有のYAMLや設定ファイルを生成するにはどうすればいいですか?
  • i.MX95 FRDMプラットフォーム上でバイエルセンサーをサポートするには、どのようなカメラドライバーのパラメータやコントロールが必要ですか?
  • 新しいBayerセンサをNXP ISPパイプラインに統合するための完全なソフトウェアフローは?

できるだけ早く教えていただけますか?ありがとう


Re: ISP support for iMX95 FRDM Evaluation kit

こんにちは、

以下のガイドをご参照ください。
https://www.nxp.com/docs/en/user-guide/UG10215.pdf

よろしくお願いいたします。
アルド。

Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎06-20-2026 03:26 AM
Updated by: