我正在 MIMXRT1064-EVK 上使用 MCUXpresso IDE v25.6,并尝试将 CMSIS 包(.pack 文件)安装到 IDE 中。
Open-CMSIS-Packs 文档中提到了一个带有“从磁盘导入包”选项的 CMSIS-Pack 管理器,但我在我的安装中找不到它。我怀疑v25.x版本中的菜单可能与旧版11.x文档中的菜单有所不同:
- 在“窗口”>“显示视图”>“其他”下搜索“cmsis”或“pack”时,没有任何结果出现。
- 在“窗口”>“透视图”>“打开透视图”>“其他”下没有列出 CMSIS-Pack 管理器。
- 在右键单击项目 > SDK 管理下,我只看到“管理 SDK 元器件”、“刷新 SDK 元器件”和“添加 SDK 部件支持”——没有添加 Open-CMSIS 包的选项。
- 拖动 .pack 文件在“已安装 SDK”视图中,会打开“导入 SDK Git”向导,该向导会要求提供 git 清单文件夹。
MCUXpresso IDE v25.6 中 CMSIS 包安装/“从磁盘导入包”选项在哪里?如何安装本地 .pack 文件?文件,以便其元器件出现在“管理 SDK 元器件”下?
您好,
MCUXpresso IDE 25.06 版本中已移除对 Open-CMSIS 包管理的支持,如 MCUXpresso IDE 25.06 发行说明 (RN00128) 中所述。
一种方法是使用 MIMXRT1064-EVK 的 SDK,其中已经包含了 CMSIS 驱动程序,可以在创建项目时添加。
此致,
巴勃罗