こんにちは、
XSPIをシングルモードで動作するように構成する場合、DAT2~DAT7信号の構成がどうなるかは明らかではありません。
CANは繋がらせずに置いておけますか?
ノアム
こんにちは、
LX2160AのXSPIシングルモードでは、DAT2~DAT7は接続せずに放置できます。ただし、使用しないXSPIデータピンはGPIO出力として構成し、接続せずに放置することが推奨されています。
よろしくお願いします。
こんにちは、
問題は、ピンはグループで構成されるということです。特に:
XSPI1_A_DATA30_PMUX: XSPI_A_DATA[3:0]をSPIまたはGPIOのいずれかに設定します
シングルモードSPIを使用している場合、DAT[3:2]をフローティング状態にしておくのはまだ安全ですか?