你好 ,
我正在尝试了解SWT的功能。
我引入了 Stack Overflow 来检查 SWT 如何 RESET 控制器。RESET过程正常进行。RESET原因也与 SWT 相符。
当我连续触发信号堆栈溢出错误时,8 次之后控制器就无法启动了。
我检查了很多次,它只成功了8次,请问有什么特殊原因吗?或者它是可配置的?
这是由RESET升级功能引起的。请参阅参考手册中的以下章节,或者直接在文档中搜索关键词“RESET升级”以了解更多详情:
33.7.7 功能 RESET 升级
33.7.8 破坏性 RESET 升级
可以通过 MC_RGM 模块中的 FRET 和 DRET 寄存器禁用此功能。
此致,
Lukas
感谢您的反馈,
我了解到,通过改变 FRET 和 DRET,我们可以 cfg RESET 升级。电源模块中有一个相关的参数。
如果我将两个值都设为零,就可以禁用升级;但是,如果我将计数器值从 1 改为 15,则不会生效。SWT 仍然只能运行 8 次。
nirmal_masilamani_0-1782105382775.png