2383149_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

2383149_ja-JP

2383149_ja-JP

外部供給クロック信号の電圧仕様(MCX A185 VLH)

最大値が見つかりません。データシート上のMCXA185VLH MCUのEXTAL48Mピンで許容される電圧。

LPCxxxファミリのマイクロコントローラでは、発振器入力がこの振幅(0.85Vppなど)に非常に厳格であることを知っています。

外部から生成された3.3Vの発振クロック信号を直接EXTAL48Mピンに送ることはできますか?

クロック|タイマーMCXARe: Voltage specification for externally provided clock signal (MCX A185 VLH)

投稿ありがとうございます。

はい、データシートには最大 Vec (外部から提供される入力クロック振幅) が指定されています。電圧はVIHとして表されます。しかし、VIHは0.7xVDDなので、VDD=3.3Vの場合、最大ベクトル。電圧は2.31Vのみになります。

つまり、このデータシートの仕様が間違っているか、VDD=3.3Vの場合、Vecの最大値は実際には2.31Vなのでしょうか?

Re: Voltage specification for externally provided clock signal (MCX A185 VLH)

こんにちは、 @wyss-11

投稿ありがとうございます!

MCXA18にはEXTAL48M入力電圧の定義がありますが、それは独立した固定のEXTAL48M電圧値としてではなく、VDDに対する標準入力しきい値VIH/VILを介して間接的に指定されます。

データシートには、発振のピークツーピーク振幅が標準値として0.6Vと記載されているだけです。

VDDが3.3 Vの場合EXTAL48M、クロックがVIH/VILの閾値を満たし、かつVDD + 0.3 Vの入力制限を超えない限り、3.3 Vの外部発振器で駆動可能です。

Re: Voltage specification for externally provided clock signal (MCX A185 VLH)

こんにちは、 @wyss-11

VEC仕様とは、外部発振器入力が有効な低状態および高状態を認識するために必要な最小電圧レベルを指します。

VDD = 3.3 Vの場合、2.31 Vは有効なハイレベルとして検出される最小電圧です。



タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎06-20-2026 02:31 AM
更新者: