2383144_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

2383144_ja-JP

2383144_ja-JP

readmeファイル内の一文

こんにちは、

imx95lpd5evk19ボード用のいくつかのサンプルreadmeファイルには、次の文が含まれています。

「このアプリケーションはLinux BSPでの動作をサポートできませんのでご注意ください!」

なぜCortex M7の例アプリがCortex A55でLinuxと同時に動作できないのか説明していただけますか?

me@myhost:~/mcuxpresso/mcuxsdk/mcuxsdk/examples((HEAD detached at refs/heads/manifest-rev))> grep url .git/config
URL = https://github.com/nxp-mcuxpresso/mcuxsdk-examples

me@myhost:~/mcuxpresso/mcuxsdk/mcuxsdk/examples((HEAD detached at refs/heads/manifest-rev))> git log --decorate |head -3
コミット 55092a561762d34b1b0fa6dba52d1944b2710e65 (HEAD、test、manifest-rev)
著者: フィクレット エレン
日付: 2026年5月8日(金) 07:25:09 +0200

me@myhost:~/mcuxpresso/mcuxsdk/mcuxsdk/examples((HEAD detached at refs/heads/manifest-rev))> find _boards/imx95lpd5evk19/*examples/*/ |grep -i readme |xargs grep "サポート running"
_boards/imx95lpd5evk19/cmsis_driver_examples/lpi2c/int_b2b_transfer/slave/example_board_readme.md:**お願いしますこのアプリケーションはLinux BSPでの動作をサポートしません!**
_boards/imx95lpd5evk19/cmsis_driver_examples/lpi2c/int_b2b_transfer/master/example_board_readme.md:**このアプリケーションはLinux BSPでの動作をサポートしません!**
_boards/imx95lpd5evk19/cmsis_driver_examples/lpi2c/edma_b2b_transfer/slave/example_board_readme.md:**このアプリケーションはLinux BSPでの動作をサポートしません!**
_boards/imx95lpd5evk19/cmsis_driver_examples/lpi2c/edma_b2b_transfer/master/example_board_readme.md:**このアプリケーションはLinux BSPでの動作をサポートしません!**
_boards/imx95lpd5evk19/cmsis_driver_examples/lpuart/edma_transfer/example_board_readme.md:**このアプリケーションはLinux BSPでの動作をサポートしません!**
_boards/imx95lpd5evk19/cmsis_driver_examples/lpuart/interrupt_transfer/example_board_readme.md:**このアプリケーションはLinux BSPでの動作をサポートしません!**
_boards/IMX95lpd5evk19/driver_examples/flexio/i2c/read_accel_value_transfer/board.readme:#### Please note this application can't support running with Linux BSP! ####
_boards/imx95lpd5evk19/driver_examples/flexio/i2c/interrupt_lpi2c_transfer/example_board_readme.md:**お願いしますこのアプリケーションはLinux BSPでの動作をサポートしません!**

...

Re: A sentence in readme file

こんにちは、@jukka1さん

お元気でお過ごしのことと思います。


この警告は、Cortex-M7がi.MX95上でLinuxと同時に動作できないという意味ではありません。

i.MX95は、Cortex-A55上のLinuxとCortex-M7のファームウェアで異種動作をサポートします。

しかし、これらのSDK例は単独のデモンストレーションとして開発されており、ペリフェラル、クロック、ピン、DMAリソース の独占所有権を想定しています。


Linuxが動作している場合、同じリソースがすでにLinuxドライバに割り当てられている可能性があり、競合を引き起こすことがあります。したがって、システムマネージャで適切に設定されていない限り、Linux BSPとの同時実行が検証されません。


よろしくお願いいたします。

サラス。

Re: A sentence in readme file

こんにちは、サラスさん。

ありがとうございます。おかげさまで元気です。あなたもそうであってほしいと願っています。


では、System マネージャに適した設定が正しく、Linux BSPと同時実行が検証されているM7の例はありますか?
特にlpi2c/interrupt_b2b_transferとlpspi/interrupt_b2b_transferの例に興味があります。


BR、

ユッカ

タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎06-23-2026 02:31 AM
更新者: