こんにちは、
LPC553xリファレンスマニュアル(Rev.4) 表315「SCT0信号(出力)」をデータシートの表3と比較し、どちらの情報源が信頼できるか尋ねます。
これはLPC553xリファレンスマニュアル、Rev. 4、表315「SCT0信号(出力)」です:
この表には、外部ピンが34個記載されています(私の数え方が正しければ)。LPC553xのデータシートをざっと検索しても、ピンは31本しか見つかりません。さらに、表315には、PIO2_2、PIO2_9、PIO2_15、PIO2_30、PIO2_31がSCT0の出力ピンとして記載されています。データシートを見る限り、LPC553xはPIO2_0とPIO2_1のみを実装しているので、このデバイスにはPort-2ピンは存在しません。
さて、データシートの表3を綿密に調べてすべてのSCT0_OUTピンを抽出すると、まったく異なる表が得られます。
SCT0信号(出力)接続先
| SCT0_OUT0 | PIO0_2、PIO0_17、PIO1_4、PIO1_23 |
| SCT0_OUT1 | PIO0_3、PIO0_18、PIO1_8、PIO1_24 |
| SCT0_OUT2 | PIO0_10、PIO0_15、PIO0_19、PIO1_9、PIO1_25 |
| SCT0_OUT3 | PIO0_22、PIO0_31、PIO1_10、PIO1_26 |
| SCT0_OUT4 | PIO0_23、PIO1_3、PIO1_17 |
| SCT0_OUT5 | PIO0_26、PIO1_18 |
| SCT0_OUT6 | PIO0_6、PIO0_27、PIO1_31 |
| SCT0_OUT7 | PIO0_21、PIO0_28、PIO1_19 |
| SCT0_OUT8 | PIO0_29、PIO1_13 |
| SCT0_OUT9 | PIO0_30 |
私のデザインでは、データシート表3を真実の情報源として使っています。
お願いします、
ありがとう。
ダン
こんにちは、
リファレンスマニュアルに添付されている「ピン機能表」を使って、SCT0_OUT機能に利用可能なピンを特定してください。
よろしくお願いいたします。
こんにちは、
現時点では、ピン機能表をご参照ください。
私はその情報をチームに伝えます。
敬具、ルイス
こんにちは、 @luis_maravilla さん、
「ピン機能表」をご指摘いただきありがとうございます。リファレンス・マニュアルの中にスプレッドシートファイルが隠されているとは知りませんでした。
「ピン機能表」をざっと見たところ、リファレンスマニュアルの表315の「SCT0信号(出力)」の情報が誤っていることが確認されました。
この情報をドキュメントチームに渡して訂正してもらえますか?
ピン機能に関してさらに不一致があるCASE、権威ある情報源はデータシートかピン機能表か教えてください。
ありがとう。
よろしくお願いします、
ダニエル