2382886_zh-CN

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

2382886_zh-CN

2382886_zh-CN

树莓派摄像头 V1.0i.MX93 CSI-2 接口无法正常工作

大家好,

我们使用的是NXP i.MX93板。NXP MIPI CSI-2(2 通道)摄像头工作正常。

我们还尝试连接了 Raspberry Pi Camera Module V1.0,它使用 CSI-2 2 通道接口。Linux 系统中已安装了相应的相机驱动程序,但相机无法工作,也无法访问。

请问您能否帮我们找出根本原因?要在 i.MX93 上支持 Raspberry Pi 摄像头,是否需要额外的设备树配置、驱动程序修改或 MIPI CSI-2 兼容性要求?

如有需要,请与我们联系是否需要任何日志或调试信息。

谢谢。

Re: Raspberry Pi Camera V1.0 Not Working on i.MX93 CSI-2 Interface

你应该检查哪些内容(实用调试清单)

步骤 1:验证 I2C 基本通信

i2cdetect -y

dmesg | grep imx219 / ov5647

关键问题:

  • 检测到问题但探测失败 → 时钟/RESET问题
  • 未检测到 → 硬件/引脚/电源问题

步骤 2:检查时钟输出

确认:

  • CLK引脚实际上输出波形
  • 频率校正(24/25 MHz)

步骤 3:验证 RESET/掉电 GPIO

确保DTS包含以下内容:

RESET GPIOS = <...>;

pwdn-gpios = <...>;

测试:

  • 手动切换(调试打印或 GPIO sysfs)

步骤 4:与 NXP 摄像机 DTS 进行比较

使用:

来自电路板支持包的 OV5640 或 AP1302 DTS

比较:

端点

端口

车道配置

步骤五:检查媒体图表

media-ctl -p

确认管道已完成。

步骤 6:确认车道配置

不匹配示例:

数据通道 = <1 2>;

时钟通道 = <0>;

配置错误 → 无流


推荐:

方案A(项目推荐方案):

使用NXP 认证的摄像头模块→ 可节省数周的启动时间


方案 B(如果必须使用树莓派摄像头):

你需要:

  1. 完全端口传感器驱动器调校:
    • 时钟频率
    • 链路频率
    • MIPI 时序
  2. 仔细对齐:
    • 电源序列
    • 复位时序
  3. 调整 DTS + 管道

预计需要付出相当大的努力。

タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎06-19-2026 02:28 AM
更新者: