2382886_ja-JP

取消
显示结果 
显示  仅  | 搜索替代 
您的意思是: 

2382886_ja-JP

2382886_ja-JP

ラズベリーパイカメラ V1.0i.MX93 CSI-2インターフェースで動作しない

チームの皆さん、こんにちは。

弊社ではNXP社のi.MX93ボードを使用しています。NXP MIPI CSI-2(2レーン)カメラは正常に動作しています。

また、CSI-2の2レーンインターフェースを使用するRaspberry PiカメラモジュールV1.0も接続してみました。対応するカメラドライバーはLinuxにインストールされていますが、カメラは動作せずアクセスできません。

根本原因を特定する手助けをしていただけますか?i.MX93でRaspberry Piカメラをサポートするために、追加のデバイスツリー設定、ドライバの変更、またはMIPI CSI-2互換性の要件はありますか?

ログやデバッグ情報が必要な場合はお知らせください。

ありがとうございます。

Re: Raspberry Pi Camera V1.0 Not Working on i.MX93 CSI-2 Interface

確認すべき事項(実用的なデバッグチェックリスト)

ステップ1:I2Cの基本通信を確認する

i2cdetect -y

dmesg | grep imx219 / ov5647

重要な質問:

  • 検出されたがプローブが失敗 → クロック/リセットの問題
  • 検出されません → ハードウェア/ピン/電源の問題

ステップ2:クロック出力を確認する

確認する:

  • CLKピンは実際に波形を出力する
  • 周波数補正済み(24/25 MHz)

ステップ3:リセット/電源オフGPIOの検証

DTSに以下が含まれていることを確認してください。

reset-gpios = <...>;

pwdn-gpios = <...>;

テスト:

  • 手動で切り替える(デバッグ出力またはGPIOシステムファイルシステム)

ステップ4:動作中のNXPカメラDTSと比較する

使用:

BSP製のOV5640またはAP1302 DTS

比較する:

エンドポイント

ポート

レーン設定

ステップ5:メディアグラフを確認する

media-ctl -p

パイプラインが完了したことを確認します。

ステップ6:レーン構成を確認する

不一致の例:

データレーン数 = <1 2>;

時計レーン = <0>;

設定が間違っています → ストリームが再生されません


推奨事項:

オプションA(プロジェクトに推奨):

NXP検証済みのカメラモジュールを使用 → 立ち上げに数週間かかるのを回避


オプションB(Raspberry Piカメラを使用する必要がある場合):

必要がある:

  1. フルポートセンサードライバーのチューニング:
    • クロック周波数
    • リンク周波数
    • MIPIタイミング
  2. 慎重に位置合わせしてください:
    • 電源シーケンス
    • リセットタイミング
  3. DTS + パイプラインの調整

相当な努力が必要になることを覚悟してください。

标记 (1)
无评分
版本历史
最后更新:
‎06-19-2026 02:29 AM
更新人: