2382792_ja-JP

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

2382792_ja-JP

2382792_ja-JP

庭を育てよう2 動作ガイド:すぐに速く歩く方法

Roblox Grow a Garden 2でそれなりの時間を費やしてプレイしたことがある人なら、カタツムリのような速度でしか進まない苦痛を既に知っているはずだ。稀な突然変異イベント情報が発生し、誰よりも先にその種を確保しなければならない時や、温室泥棒があなたの努力を奪おうとする時、一秒一秒が重要だ。ベーススピードで止まっていると、巨大なプロットの進むのが面倒に感じることもあります。

幸いなことに、デフォルトの歩行サイクルで満足する必要はありません。永続的なパッシブバフ、素早く使える消耗品スプリント、マップを横断する面白い物理グリッチなど、移動速度を瞬時に最大化する方法がここにあります。

永続的なスピードブースト:バニースタック戦略

基本速度を確実に、かつ永続的に向上させたいなら、ゲームのペットシステムを深く掘り下げてみる必要がある。受動的なスピードにおいて、文句なしの王者といえばウサギのペットだ。

装備しているアクティブなウサギのペット1匹につき、移動速度に+5のボーナスが加算されます。ゲーム開始当初は、最大3匹のペットを同時に装備できます。最初から3匹のバニーで構成されたフルチームを編成することで、即座にスピードボーナス+15を獲得でき、移動速度が劇的に向上します。

これらの小さなスピードデーモンを手に入れるには、主に二つの方法に絞られます。

  • 地図をよく見てください。ウサギは世界にランダムに出現し、20,000シェックルで一括購入できます。

  • ガチャで運試しをしてみましょう。コモンエッグから孵化させることができ、孵化率はかなり高い30%です。

部隊が揃ったら、装備したウサギにペットトイを適用して、基礎ステータスをさらに強化することでパッシブ移動上限をさらに高めることができます。

一時的なスピードアップ:キノコとテレポート

時には、常に高速で走る必要はなく、侵入者を追いかけたり、タイマーが切れる前に店まで全力疾走したりするために、瞬時に猛烈な加速力が必要になることもある。そこで装備品や消耗品が重要になってくるのです。

  • スピードマッシュルーム:手っ取り早く効果を得たいなら、ギアストアに行ってスピードマッシュルームを1,500シェックルで購入しましょう。これを飲むと短時間、速度が大幅に向上するので、緊迫した状況に最適です。

  • テレポーターレンチ:お金に余裕があるなら、ギアストアでテレポーターレンチを購入するために18,000シェケルを貯めましょう。この伝説のアイテムを使えば、歩くという行為を完全に省略し、瞬時に少しだけ前方に瞬間移動することができる。

楽しい代替案:セレストベリーの物理グリッチ

シェックルが少なくてもハイパースピードで移動したいなら、オリジナルから引き継がれた構造物理のバグを活用できます。多少の手間はかかるが、結果は驚くほど素晴らしい。

まず、巨大な植物を育てる必要があります。セレストベリーはこれに最適ですが、竹のような高レベルで重い植物であればどれでも構いません。スーパーサイズ化するには、複数のベーシックスプリンクラーとアドバンストスプリンクラーを植物の周りにグループ化して、理想的には12〜14kg程度の巨大な重さに成長させます。

巨大植物が完全に成長したら、収穫して直接手に装備してください。

発射を発動するには、カメラ視点をスイッチに切り替えてください。目的地とは完全に反対方向を向き、後退キーを押し続け、Shift Lockをオンにして、ジャンプキーを連続してタップします。巨大な果実がキャラクターモデルと相互作用する奇妙な衝突ジオメトリのせいで、ゲームの物理挙動が壊れ、狂った速度でマップ上に激しく後方に吹き飛ばされます。

ウサギの軍隊を編成するにしても、キノコを買い溜めるにしても、巨大なベリーを使ってゾーンを飛び回るにしても、もう遅い歩行速度に我慢する必要はありません。予算に合った方法を選び、区画を駆け回りましょう。

Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎06-19-2026 03:29 AM
Updated by: