2382563_ja-JP

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

2382563_ja-JP

2382563_ja-JP

LA9310 LLCP外部インターフェース信号の説明およびACタイミング表、

LA9310とADRV9002インターフェースしようとしています。LA9310 LLCP外部インターフェース信号の説明とACタイミング表が必要です。

LA9310素材は地図作成に必要な詳細情報を提供していません。

  • LLCPレーン数
  • 正確なシリアルワード形式
  • I/Qビットのご注文
  • ADC/DACサンプルが生のストリームかカプセル化されたトランザクションか

または

ADCやDACをバイパスしたり電源を切ったりできますか?
または

ADRV9002対応のSSI LVDSとLA9310インターフェースをどのように構成すればよいか

Re: LA9310 LLCP external interface signal description and AC timing table,

こんにちは、

いいえ、 利用可能な LA9310 のドキュメント には 、 SSI/LVDS を 直接LA9310 LLCP インターフェース に マッピング するADRV9002 十分な 情報 が提供 されていません 。LA9310 の文書 は LLCP ピン、 リンク スタイル、 トランザクション タイプ、 電気的・タイミング 特性 を定義 しており、 内部 のADC/DAC を 低消費電力 モード に 切り替え ること も示 しています。 しかし、ADRV9002の相互運用性設計 に必要な レベル、つまり単一のデータ+ストロボを超えたレーン数を指定したLLCPの詳細を明記したドキュメントは見つかりませんでした 方向 ごとのペア、I/Qストリーミング用の正確なエンドツーエンドのシリアルサンプルワードフォーマット、明示的なI/Qビット順序 LLCPピン、またはLLCPがSSI互換eであるという任意の文


よろしくお願いします。

Re: LA9310 LLCP external interface signal description and AC timing table,

ありがとう、

さらに、周波数240〜360MHzに対応した互換性のあるゼロIFまたはほぼゼロIFのRFICをおすすめできるかも教えてください。.LMS7002について調べているのですが、TSPがないとあまり役に立ちません。あるいはTSPなしで使うのがおすすめならLA9310を使ってもいいですか?

LMS7002の内部TSPでは通常、以下のものが得られます。

  • デジタルアップコンバージョン/ダウンコンバージョン
  • 補間/間引きフィルタリング
  • IQ補正
  • DCオフセット補正
  • 一部のゲイン制御機能
  • デジタル周波数シフト
  • デジタル波形整形

または

上記のような他の機能があれば、LA9310内で5KHzや25KHzのような低帯域幅チャネル向けに、受信データレート(2.4KB/sから64KB/sのみ)でBPSK/QPSK/8PSKを実現できると分かりました。

Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎06-21-2026 02:25 AM
Updated by: