我正在安装适用于联网设备的 CodeWarrior 版本,并且我想添加对 LA1224 的支持。
在本次讨论中https://community.nxp.com/t5/Layerscape/CodeWarrior-for-LA1224/mp/2107181您提到了这个链接https://support.nxp.com/s/case/500Tg00000KW12ZIAT/community-codewarrior-for-la1224?language=en_US ,但是该链接无法打开。
我拥有适用于 QorIQ LS 系列(ARM V8 ISA)的 CodeWarrior 开发工作室。
版本:11.5.0
版本 ID:200629GA
请提供有效的链接
谢谢!
你好,
您安装的 CodeWarrior 11.5.0 / b200629GA 是支持 LA1224 的正确基础版本。
在 QCVS/项目创建中列出 LA1224 设备取决于额外的配置/更新内容,特别是 NXP 支持引用的 i.MX v16 软件包的配置工具。目前,支持案例下载 URL 会跳转到登录/cookie 页面,因此实际上无法正常工作。
您的 CW 11.5.0 安装是正确的 LA1224 基础,但添加 LA1224 处理器支持取决于额外的更新/配置包——特别是 i.MX v16 的配置工具——并且由于 NXP 登录/cookie 门禁,引用的支持链接目前无法访问。
此致
谢谢你的回复。
这个问题与我们的防火墙无关——错误页面是由 NXP 自己的服务器生成的,正如本帖中的其他用户所显示的那样。这证实该软件包受限制,不可公开下载。
请您提供对正确的 CodeWarrior 支持文件的直接访问权限(例如,通过 SharePoint,就像您为其他人所做的那样)?
在收到合适的软件包之前,我们无法继续进行 LA1224 的开发。
不,这将是你的防火墙:
此致
抱歉,我不明白。我认为我们公司没有防火墙,即使有,我也无法更改。我该如何下载这个文件?我们上周与 NXP 签署了保密协议,现在我们正在尝试获取安全访问权限注册,但是出现了一些错误,我们已向[email protected]发送电子邮件以修复它。
正如你所说,我有适用于 LX 处理器的正确 Codewarrior 版本,但我还需要对 LA 处理器的支持。
你们应该把 Codewarrior 洛杉矶版所需的补丁发给我们,还是我们应该从 Secure Files 或其他途径下载?