2382533_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

2382533_ja-JP

2382533_ja-JP

LA1224のcodewarriorダウンロードリンクのサポートが動作しません

私はネットワークデバイス向けのCodeWarriorをインストールしており、LA1224のサポートを追加したいと考えています。


このディスカッションでは、https://community.nxp.com/t5/Layerscape/CodeWarrior-for-LA1224/mp/2107181 で議論されています。あなたは、このリンクhttps://support.nxp.com/s/case/500Tg00000KW12ZIAT/community-codewarrior-for-la1224?language=en_USについて言及していますが、このリンクは機能していません。

私はCodeWarrior Development StudioでQorIQ LSシリーズ(ARM V8 ISA)を用いています

バージョン: 11.5.0
ビルドID: 200629GA

有効なリンクを提供してください


よろしくお願いします。

Re: LA1224 support for codewarrior download link isnt working

こんにちは、

インストールされているCodeWarrior 11.5.0 / b200629GAがLA1224サポートの正しいベースバージョンです。

QCVSやプロジェクト作成におけるLA1224デバイスリストは、NXPサポートが参照するv16パッケージのConfig Tools i.MX 追加の設定・更新内容に依存します。サポートCASEのダウンロードURLは現在サインイン/クッキーウォールに解決されているため、現状では実際には動作しません。

あなたのCW 11.5.0のインストールは正しいLA1224ベースですが、LA1224プロセッサのサポートを追加するには、特に i.MX v16用のConfig Toolsなどの追加アップデートや設定パッケージが必要で、NXPのサインイン/クッキーゲートのため、参照されたサポートリンクは現在アクセスできません。

 

よろしくお願いします。

Re: LA1224 support for codewarrior download link isnt working

ご回答ありがとうございます。
この問題はファイアウォール自体ではなく、エラーページはNXP自身のサーバーによって生成されており、このThreadの他のユーザーも示しています。これにより、そのパッケージは制限されており、公開ダウンロードできないことが確認されます。
正しいCodeWarriorサポートファイルへの直接アクセス(例:他の方に対して行っているSharePoint経由)を教えていただけませんか?
適切なパッケージが届くまではLA1224の開発を進めることができません

Re: LA1224 support for codewarrior download link isnt working

いいえ、これがあなたのファイアウォールになります。

https://www.nxp.com/design/design-center/software/development-software/codewarrior-development-tools...


よろしくお願いします。




Re: LA1224 support for codewarrior download link isnt working

申し訳ありませんが、理解できません。私の会社にはファイアウォールはないと思いますが、たとえあっても変更できません。このファイルはどうやってダウンロードできますか?先週NXPとNDAを結び、現在はSecureアクセスRights Registrationを取得しようとしていますが、バグがあり、修正のために [email protected] にメールを送りました。


おっしゃる通り、LX用の正しいCodewarriorバージョンは持っていますが、LAプロセッサのサポートも必要です。


Codewarrior for LAに必要なパッチを弊社に送っていただくべきでしょうか、それともセキュアファイルなどからダウンロードするべきでしょうか?

タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎06-30-2026 02:36 AM
更新者: