2382504_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

2382504_ja-JP

2382504_ja-JP

eMIOSまたはGTMを使用してS32Z280で4.9MHzのクロック/PWM出力を生成する

NXPチームの皆様、こんにちは。

私はS32DSとRTD 2.0.1を使用してS32Z280 EVBを開発しています。

私の要件は、外部ピンから約4.9MHzの連続出力クロック/方形波を生成することです。

最初は、以下の設定でeMIOS PWMを使ってみました。

  • MCU:S32Z280

  • RTDバージョン:2.0.1

  • eMIOSインスタンス: eMIOS_1

  • チャネル:CH4

  • モード: OPWFMB

  • タイムベース: EMIOS_PWM_IP_BUS_INTERNAL

  • 期間数: 100

  • デューティサイクル:50

  • eMIOSクロック:48MHz

  • ピンマルチプレクサはeMIOS_1_CH4(PAD_007 / AD12)に設定されています。

初期化コード:

Clock_Ip_Init(&Clock_Ip_aClockConfig[0]);

while (CLOCK_IP_PLL_LOCKED != Clock_Ip_GetPllStatus())
{
}

Clock_Ip_DistributePll();

Emios_Pwm_Ip_InitChannel(1U, &Emios_Pwm_Ip_I1_Ch4);

しかし、オシロスコープを使って出力ピンに波形を観測しても何も現れません。

私の質問は以下のとおりです。

  1. eMIOSはS32Z280で4.9 MHzの方形波を生成するための推奨ペリフェラルでしょうか?

  2. OPWFMBモードでは、マスターバス/タイムベースの追加設定が必要ですか?

  3. 安定した4.9MHz出力を生成するには、GTM TOM/ATOMの方がより良い解決策でしょうか?

  4. 外部ピンで~5 MHzの出力信号を生成するための例(eMIOSまたはGTM)を教えてもらえますか?

  5. eMIOSクロックを有効にする以外に、何か特別なクロック設定が必要ですか?

何かご指導や参考となるプロジェクト例があれば、大変ありがたく思います。

よろしくお願いします。


BR、

カルティク

Re: Generating a 4.9 MHz Clock/PWM Output on S32Z280 using eMIOS or GTM

こんにちは、 karthik_nikilさん

PWMの例はRTDパッケージ内の以下の写真で見ることができます。それぞれの例は、異なる基盤となるモジュールに対応しています。アプリケーションの要件に応じて必要な波形を生成するモジュールを試してみるのも良いでしょう。

Joey_z_0-1781753790604.pngJoey_z_0-1781753790604.png

他に問題がある場合はいつでもお問い合わせください。

BR

ジョーイ

Re: Generating a 4.9 MHz Clock/PWM Output on S32Z280 using eMIOS or GTM

こんにちは、 karthik_nikilさん

お問い合わせいただきありがとうございます。

ご質問を拝受いたしました。確認させていただきます。

BR

ジョーイ

タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎06-18-2026 02:33 AM
更新者: