2382262_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

2382262_ja-JP

2382262_ja-JP

S32プラットフォームの問題に対するS32 Design StudioでのRTDインポート

S32 Design Studioで直面している主な問題は、.cの統合時に問題ですおよび .hファイルを作成してプロジェクトエクスプローラーから選択したら、SDKsにバージョンが表示されず、次の問題は設定ツールで、つまりMCUが選択されていないと表示されます。外部からRTDをインポートしても、MCUは選択されません。このツールでもプロジェクトを選択できません。

Re: RTD Import in S32 Design Studio for S32 Platform issue

ハイ

動画の説明書(「S32 Design Studio 3.6.0でRTD 5.0.0のダウンロード、インストール、構成方法」)をご参照ください。必要なS32K3 RTDの特定バージョンをダウンロードしてインストールしてください。最新バージョンはS32K3 RTD 7.0.1にアップデートされました。

そして、 Arm プロセッサ用のNXP GCC v10.2 build 1728 をインストールする のも忘れないでください


よろしくお願いします、
ロビン
-------------------------------------------------------------------------------
注記:
この投稿があなたの質問への回答になっている場合は、「解決策として承認」ボタンをクリックしてください。ありがとう!

- 前回の投稿から7週間Threadをフォローしており、その後の返信は無視しています
もし後で関連する質問があれば、新しいThreadを開き、閉じたThreadを参照してください。

-------------------------------------------------------------------------------

タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎06-18-2026 03:28 AM
更新者: