2382232_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

2382232_ja-JP

2382232_ja-JP

MCUからTDA8035作業フローへの移行

コミュニティの皆様へ

現在、TDA8035をMCU(NuvotonのNano120LE3BN)に統合するハードウェアを使って、コンタクトベースでスマートカードを接続しています。TDAのデータシートを確認しましたが、作業フローに関するフローチャートや図は見当たりませんでした。このような統合の動作フローチャートを誰か提供CAN?

注:コードを使ってMCUからTDAへの移行方法を研究していますが、カードは接触モードでリセットに反応しません。ワークフローの設定方法や、それをコードに適用する方法に問題があるのではないかと考えています。ワークフローは文書に基づいています。

皆様からのご連絡をお待ちしております。

Re: MCU to TDA8035 working flow

こんにちは、@ldhoang1309さん

パス: PN7642_MCUXpresso_SDK_02-15-006_PUB\boards\pnev7642fama\ct_examples\Ex2_Ctrdlib_ISO7816\bm

KaiLi_0-1781700931206.pngKaiLi_0-1781700931206.png


Re: MCU to TDA8035 working flow

「ct_example」へのファイルやディレクトリのパスを教えていただけますか?

Re: MCU to TDA8035 working flow

こんにちは、@ldhoang1309さん

SDK-> PN7642 MCUXpresso SDK v02.15.006 をダウンロードするには、Best-in-Class NFC Frontend with Integrated MCU |NXPセミコンダクターズ

「ct_example」という例が参考になると思います。

タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎06-18-2026 02:26 AM
更新者: