2382207_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

2382207_ja-JP

2382207_ja-JP

AB SWAPS32K312

具体的な問題点は以下のとおりです。ソフトウェアがSRAM領域で停止しており、これはHSEがリカバリモードを開始したためにソフトウェアがWFI状態のままになっていることが原因と考えられます。

現在、顧客のワークフローはおおよそboot_1→boot_2→appという流れで、2段階のジャンプがあります。boot_1は更新されません。顧客がエリアAでboot_2を個別に更新した場合、その後のA/Bスワップやリセットデバッグに問題は発生しません。

しかし、エリアAでアプリを個別にアップデートすると、 ABスワップジャンプが時々失敗するが、リセット後には通信が正常に戻ることがわかった。

クライアントは過去2日間、以下の進捗状況を調査してきました(スクリーンショットが多数ありますので、以下のメールをご確認ください)。

1. エラーは依然として0X2040012eです。対応する変数DCMROD3/DCMROD4を確認しましたが、ECCエラーは見つかりませんでした。

2. お客様と進捗状況を確認した結果、デバイスがリカバリーモードに入った可能性が高いと判断しました。

Re: AB SWAPS32K312

こんにちは、 @scott071209


まず最初に、S32K3リファレンスマニュアルからリカバリーモードの可能な理由を挙げます。

lukaszadrapa_0-1781693578967.png

こちらはHSE FWリファレンスマニュアルからの引用です:

lukaszadrapa_1-1781693595106.png


セキュアブートを使用していますか?

両方のパーティションに同じboot_1が存在しますか?両方のパーティションに有効なIVTは存在しますか?

リセット回数は8回以上ありますか?オシロスコープでリセット信号を確認しましたか?


この文について、もう少し詳しく教えていただけますか?

「しかしながら、エリアAでアプリを個別にアップデートした場合、ABスワップ遷移が時折失敗するものの、リセット後には通信が正常に戻ることが確認されています。」


具体的にどのような点で失敗するのですか?


よろしくお願いいたします。

ルーカス

タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎06-18-2026 04:28 AM
更新者: