2382019_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

2382019_ja-JP

2382019_ja-JP

S32K312ミニボードは入手できません

S32K312ミニボードは、S32デザインスタジオ3.6のサンプルコードには含まれていません。ドライバもすべてインストール済みです。どうか助けてください。

Re: S32K312 mini board is not available

こんにちは、 @Turtledove

ご提供いただいたスクリーンショットを見る限り、現在ソフトウェアパッケージはインストールされていないようです。

S32K3デバイス用のRTDは、S32K3標準ソフトウェアの以下の場所からダウンロードできます。
オートモーティブ SW - S32K3/S32M27x - Cortex-M 用リアルタイム・ドライバ。ダウンロード後、 S32 Design Studio 3.6.0 を使用した RTD 5.0.0 のダウンロード、インストール、構成方法に関するThreadに記載されている手順に従ってインストールできます。

FRDM-A-S32K312のサンプルに関しては、現在RTDパッケージ内にこのボード専用のサンプルは含まれていません。また、最新リリースでは、S32K312デバイス専用のサンプルは含まれていません。ただし、他のS32K3派生製品の例を参考にすることは可能です。

RTDパッケージにはサンプルは含まれていませんが、FRDM-A-S32K312のアプリケーションサンプルはアプリケーションコードハブで入手できます。そこでこの特定のデバイスを検索すると、利用可能なすべての例が表示されます。
 
BR、VaneB
タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎06-17-2026 02:29 AM
更新者: