2381618_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

2381618_ja-JP

2381618_ja-JP

ホストインターフェース(I2C)を備えたPN7642にファームウェアを書き込むことはできません。

こんにちは、

LPC55S16コンパニオンボードを使用して、I2C経由でPN7642にカスタムファームウェアを書き込もうとしています。

Host Crypto Scripts (01.03) を使用してesfwuファイルを生成しました。トランスポートキーにはC101チップ用のものを使用しました(EVKボードを改造して新しいC101チップをはんだ付けしました)。

PN7642のホストインターフェースを介してユーザーファームウェアを更新するためのステップバイステップガイド

カスタム(セキュリティ保護されていない)アップデートがエラー0x01で失敗します。

NXP FW(セキュア版)、バージョン03.00をフラッシュすると、正常に動作します。

HostScriptの設定ファイルが、お客様のファイアウォールには適していないのではないかと疑っています。

私が変更したのは、aes_keyをC100トランスポートキーからC101トランスポートキーに変更しただけです。

手伝ってもらえますか?

よろしくお願いいたします。



Re: Cannot flash a PN7642 with Host Interface (I2C)

こんにちは、 @V_Palacio さん。

それとも、あなたのFWファイルを共有して、私のサイトで試させていただけますか?

Re: Cannot flash a PN7642 with Host Interface (I2C)

こんにちは、 @V_Palacio さん。

C101については、以下のプロジェクトを選択してください。

KaiLi_0-1781878068922.pngKaiLi_0-1781878068922.png

カスタマイズしたファームウェアを更新するには、カスタマイズしたファームウェアを正しいパスに配置し、「6」を選択してください。

Re: Cannot flash a PN7642 with Host Interface (I2C)

こんにちは、 @KaiLi さん

接続は正常にできていますし、I2C経由でLPCを使ってNXPのセキュアファームウェアをアップデートする際にも問題はなかったので、これが問題の原因ではないと思います。

よろしくお願いいたします。

Re: Cannot flash a PN7642 with Host Interface (I2C)

こんにちは、

添付ファイルに私のファームウェアファイルがあります。esfwuとして生成されますが、ここに添付できるように名前が変更されました。


私のtomlファイルと元の.binファイルも添付しました。FW。

そちら側でうまくいくかどうか教えてください。


よろしくお願いいたします。

Re: Cannot flash a PN7642 with Host Interface (I2C)こんにちは、

この問題について何か考えはありますか?

よろしくお願いいたします。
タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎07-08-2026 03:30 AM
更新者: