2381098_ja-JP

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

2381098_ja-JP

2381098_ja-JP

S32 Design Studio 3.6.7 RFP 用 S32K3 開発パックに NXP GCC 10.2 が欠落している

リリースノートによると、S32K3xx開発パッケージ3.6.7 RFPにはGCCバージョン11.4が含まれています。10.2.0と9.4.0。

しかし、インストール後(SW32_S32DS_3.6.7_RFP_D2604_win32.x86_64.exe)、GCCバージョン11.4のみ、10.2.0と9.4.0は該当しません。


S32DSの拡張機能とアップデートにも、GCC 11.4しか表示されません。GCC 10.2.0 または GCC 9.4 のオプションはありません。

私のオペレーティングシステムはWindows 10 x64 22H2です。私はオフラインのコンピューターを使用しています。それが原因かどうかは分かりません。

コンパイラ | アセンブラ | リンカRe: Missing NXP GCC 10.2 in S32K3 Development Pack for S32 Design Studio 3.6.7 RFP

ハイ

Windows 11 にS32 Design Studio 3.6.7 RFPをインストールした後、 S32DS Extensions and Updatesで「 NXP GCC for Arm Embedded Processors v10.2 build 1728 」を選択してインストールする必要があることがわかりました。

NXP GCC for Arm Embedded Processors v10.2 build 1728.pngNXP GCC for Arm Embedded Processors v10.2 build 1728.pngご迷惑をおかけして申し訳ございません!


よろしくお願いします、
ロビン
-------------------------------------------------------------------------------
注記:
この投稿があなたの質問への回答になっている場合は、「解決策として承認」ボタンをクリックしてください。ありがとう!

- 最後の投稿から7週間はスレッドをフォローしますが、それ以降の返信は無視されます。
後日、関連する質問がある場合は、新しいスレッドを作成し、閉じられたスレッドを参照してください。

-------------------------------------------------------------------------------

Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎06-16-2026 02:37 AM
Updated by: