NXPのエンジニアの皆様、こんにちは。
S32K324チップ(マルチコア)上でFreeRTOS SMPを実行する必要があります。S32K358_SMPサンプルプログラムを参照したところ、図に示すようにSMP構成が実行されていないことがわかりました。
Wanyj_0-1781488803614.png
私はRTD 5.0.0とFreeRTOSを使用しています。バージョン5.0.0における私の問題点は以下のとおりです。
1. S32K324(マルチコア)チップはFreeRTOS SMPの展開をサポートしていますか?
2. 御社には他に参考事例はありますか?あるいは、更新版に関連参考文献を掲載しましたか?
お返事をお待ちしております。
こんにちは、@ Wanyj
FreeRTOSに対する技術サポートは限定的ですが、FreeRTOSのSMP機能に関してはサポート対象となります。
この例を参考にしてください。これは私が見つけた中で最も完全なSMP使用例です。
https://community.nxp.com/t5/S32K-Knowledge-Base/S32K3xx-FreeRTOS-SMP/ta-p/2292229