2381041_ja-JP

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

2381041_ja-JP

2381041_ja-JP

S32K312 - ボーレート設定によるSPIの実際のクロック周波数/周期の不一致

こんにちは、

私は現在、 S32K312 MCUを使用したプロジェクトを開発しています。

SPIモジュールを以下のように設定しましたが、測定されたクロック周期が設定したボーレートと一致しません。

  • 設定済みボーレート: 1,500,000 bps (1.5 Mbps)

  • 予想されるクロック周期:約0.667マイクロ秒

  • 測定された時計周期: 1.320 us (約 1.320 秒に相当)757.58 kbps )

添付のオシロスコープのスクリーンショットに示すように、クロックエッジ間の△Tは1.320マイクロ秒であり、これは目標とするボーレートのほぼ半分の速度です。

この食い違いの原因について、ご教示いただけますでしょうか?(例:S32K3 SPIモジュール内の周辺クロック分周器の設定、プロトコルクロックの設定、または特定のレジスタ設定)。

アドバイスやチェックリストなどがあれば、大変ありがたいです。

お手数ですが、よろしくお願いいたします。


ssean_0-1781484644582.png

ssean_1-1781484662666.png


Re: S32K312 - SPI actual clock frequency/period discrepancy with Baudrate configuration

@Robin_Shen

時計の設定を変更することで問題を解決しました。ご協力いただき、本当にありがとうございました!


Re: S32K312 - SPI actual clock frequency/period discrepancy with Baudrate configuration

ハイ

SpiPhyUnit -> SpiPhyUnitClockRefを「24.6.1.1.5」に従って設定しましたか?S32K3XXRM Rev12の「LPSPInクロック」?

S32K312のLPSPI0は、/Mcu/Mcu/McuModuleConfiguration/McuClockSettingConfig_0/ AIPS_PLAT_CLKを選択する必要があります。
S32K312のLPSPI1/2/3は以下を選択する必要があります。
/Mcu/Mcu/McuModuleConfiguration/McuClockSettingConfig_0/ AIPS_SLOW_CLK


よろしくお願いします、
ロビン
-------------------------------------------------------------------------------
注記:
この投稿があなたの質問への回答になっている場合は、「解決策として承認」ボタンをクリックしてください。ありがとう!

- 最後の投稿から7週間はスレッドをフォローしますが、それ以降の返信は無視されます。
後日、関連する質問がある場合は、新しいスレッドを作成し、閉じられたスレッドを参照してください。

-------------------------------------------------------------------------------

Re: S32K312 - SPI actual clock frequency/period discrepancy with Baudrate configuration

CS、CLK、MISO、MOSIを含むSPI波形全体をアップロードしていただけますか?

Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎06-16-2026 03:28 AM
Updated by: