2380923_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

2380923_ja-JP

2380923_ja-JP

CMSISパックにはS32K388用のフラッシュアルゴリズムは含まれていません

私はいくつかのデザインでS32K388を使用しようとしていますが、CMSISパック( https://www.keil.arm.com/packs/s32k3xx_dfp-keil/devices/ )にはS32K388用のフラッシュアルゴリズムがないことがわかりました。

これを追加する予定はありますか?このファイルの最新版はどれくらい早く入手できますか?

Re: No Flash Algorithms for S32K388 in CMSIS Pack

こんにちは@kscz

これは弊社のサポート範囲外です。KEILのサポートに問い合わせるべきです。

現在の情報によると、KEILのDFPパッケージは更新されておらず、すべてのS32K3モデルをサポートしているわけではありません。

S32K388用のプログラミングアルゴリズムを独自に実装する必要があります。

(S32K3 DFPの今後のアップデート計画について問い合わせるため、KEILの質問スレッドを作成しました。)

Re: No Flash Algorithms for S32K388 in CMSIS Pack

残念だ。自分で点滅アルゴリズムを記述する方法を考え出す必要がないことを願っていたのに…。

メモリーファイルなどから他のフィールドは翻訳できますが、フラッシュアルゴリズムは今のところ少し理解できません。

KeilのThreadへのリンクはありますか?現在のDFPが非推奨になった理由について、何かご存知でしょうか?

Re: No Flash Algorithms for S32K388 in CMSIS Pack

こんにちは@kscz

参考のために内容をコピーしてください。

パックS32K3xx.DFPは「非推奨」と明記されています。以下をご覧ください。
https://www.keil.arm.com/packs/s32k3xx_dfp-keil/devices/

これにより、当社からの今後の更新はありません。NXP向けのDFPの維持はかなり前にやめており、NXPは他のデバイス向けに多くのDFPを作成しましたが、このシリーズ用には明らかに違います。したがって、S32K3シリーズ向けの新しいDFPを作成するのはNXPの役目です。

その間に、NXPがDFPパッケージのサポートを継続するかどうか、開発チームと確認しようとしています。しかし、私はまだ何も情報を受け取っていません。

Re: No Flash Algorithms for S32K388 in CMSIS Pack何か進展はありましたか?NXPはKeilツールチェーンのこれらのツールの更新をサポートしますか?Re: No Flash Algorithms for S32K388 in CMSIS Pack

こんにちは@kscz

申し訳ありません、受け取ったメッセージをあなたに転送するのを忘れていました。

内部の反応は非常に明確だった。

「現時点でNXPはKEILのS32K3xxのDFPを更新する予定はありません。」



タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎07-08-2026 02:34 AM
更新者: