2380825_ja-JP

取消
显示结果 
显示  仅  | 搜索替代 
您的意思是: 

2380825_ja-JP

2380825_ja-JP

FRDM-MCXA156に関するLINの例のリクエスト

NXPコミュニティの皆様、こんにちは。

現在、FRDM-MCXA156開発ボードを使用しており、LIN(ローカルインターコネクトネットワーク)通信を実装したいと考えています。

利用可能なSDKのサンプルを確認しましたが、FRDM-MCXA156専用の完全なLINマスター/スレーブのサンプルは見つかりませんでした。

どなたか共有していただけませんか?

FRDM-MCXA156向けのLINマスターまたはLINスレーブのサンプルプロジェクト。
LPUART周辺機器をLINモード用に設定する方法に関するガイダンス。
MCXA156に適用可能なSDKのサンプル、アプリケーションノート、またはリファレンスプロジェクトがあれば教えてください。
最新のMCUXpresso SDKにおけるLINサポートに関する情報。

コードスニペット、設定に関するヒント、またはドキュメントの参照情報などがあれば、大変ありがたいです。

ダウンロードしたSDKからLIN用のドライバを添付します。

再開まで今しばらくお待ちください。

よろしくお願いします、
アクシャイ

FRDMトレーニングMCXARe: Request for LIN Example on FRDM-MCXA156

こんにちは、アクシャイさん。

ご迷惑をおかけして申し訳ありませんが、 MCXA156のコネクティビティ機能には LIN の完全なサポートに関する記述はありません。LPUART ペリフェラルを介した基本的な LIN サポートのみで、ブレーク検出などが含まれます [MCXA-156 リファレンス・マニュアル] 第 39.2.2 章。完全な LIN プロトコル・スタックは提供されておらず、MCXA156 SDKs には LIN のサンプルがありません。

このANでは、i.MX RTシリーズMCUのFlexIOを使用したLINマスター/スレーブのエミュレーションについて説明しています。FlexIOを使用してLINをエミュレートする方法については、MCXA156を参照してください[リファレンスマニュアル第36章]。

重要:このFlexIOの使用方法はMCXA156での動作確認やテストが行われていないため、使用例はありません。

敬具、ルイス

标记 (1)
无评分
版本历史
最后更新:
‎06-16-2026 02:39 AM
更新人: