2380654_zh-CN

取消
显示结果 
显示  仅  | 搜索替代 
您的意思是: 

2380654_zh-CN

2380654_zh-CN

Matlab2023a 调用 S32DS3.5 时遇到错误

亲爱的MBDT团队:我们使用 MATLAB 2023a 脚本在编译 Simulink 模型后生成代码,然后调用 eclipsec.exe 进行无界面后台编译。构建完成后,将在 Simulink 诊断查看器中创建一个超链接,用于直接打开与已编译项目对应的工作区。该工作流在 S32DS 3.4 版本中运行非常顺利。然而,在升级到 S32DS 3.5.8 之后,出现了两个问题:问题 1:单击 Simulink 创建的超链接将启动后台进程 s32ds.exe,随后会弹出一个窗口,并立即关闭。我们尝试了多种解决方案,例如在 s32ds.ini 文件中添加参数 `"-vm \bin\javaw.exe" `(但这对 s32ds.exe 没有任何影响),并在系统环境变量中将 JDK 11 设为优先选项。这些尝试都没有解决问题。问题 2:如前所述,通过 MATLAB 脚本调用 eclipsec.exe 会触发屏幕截图中显示的错误:Java 已启动但返回退出代码 =1。我们将"\bin\javaw.exe、" 以及 JDK 11 的路径设置为系统环境变量的最前项。命令提示符正确显示了 Java 11(64 位),但 Simulink 编译时仍试图加载 jvm.dll。删除"client\jvm.dll 后"或者"server\jvm.dll" ,程序会改为定位 java.exe,但仍会报告错误,退出代码为 4。此外,在所有情况下,手动编译依然能够成功。所有相关的文件和设置都将上传以供您参考。请帮忙提供一些建议,以解决这个问题。谢谢。

标记 (1)
无评分
版本历史
最后更新:
‎06-16-2026 04:31 AM
更新人: