2380584_ja-JP

取消
显示结果 
显示  仅  | 搜索替代 
您的意思是: 

2380584_ja-JP

2380584_ja-JP

Wi-Fiコマンド応答タイムアウト

私はi.MXRT1062クロスオーバーMCUと、NXP IW612チップセットを搭載した村田製作所製2EL M.2ワイヤレスカードを使用したプロジェクトに取り組んでいます。このプロジェクトはMCUXpresso SDKとFreeRTOSを使用しています。現在のSDKバージョンは25.12です。

ファームウェアの動作中に、デバッグコンソールに次のような出力が表示されることがあります。

`[wifi] 警告: コマンド応答がタイムアウトしました。コマンド 0x0、長さ 1514、シーケンス番号 0x16

または

`[wifi] 警告: コマンド応答がタイムアウトしました。コマンド 0x0、長さ 66、シーケンス番号 0x16

または

`[wifi] 警告: コマンド応答がタイムアウトしました。コマンド 0x0、長さ 190、シーケンス番号 0x16

または

`[wifi] 警告: コマンド応答がタイムアウトしました。コマンド 0x0、長さ 60、シーケンス番号 0x16


これらの線が何を意味するのか分かりません。おそらく無線モジュールに何らかの問題があるのでしょう。その後、タスクリストが印刷され、パニックが発生し、ファームウェアが停止します。無線接続のトラフィックが多かれ少なかれ多い状態が約30分経過した後に問題が発生するようです。

SDKファイル内の対応する箇所は、`middleware/wifi_nxp/wifidriver/wifi.c`にある`wifi_wait_for_cmdresp`関数内にあります。これは、前回のデバッグコンソール出力とこの行の間に約20秒の間隔があることをさらに裏付けています。

どうすればこの問題を解決できますか?デバッグに関する追加情報を提供したり、SDKの修正をテストしたりするために、協力させていただきます。

Re: Wi-Fi command response timeout

こんにちは、

カスタムアプリケーションを使用していることは理解していますが、どのSDKサンプルを起点として使用しましたか?変更を加えていないSDKのサンプルを使用して同じ動作を再現できれば、問題の特定に大いに役立ちます。

ドライバーはコマンド応答を待っていたようですが、タイムアウトになる前に応答を受信できなかったようです。

wifi_config.h ファイルで、以下のデバッグマクロを有効にしてください。

CONFIG_WIFI_CMD_RESP_DEBUG
CONFIG_WIFI_EVENTS_DEBUG
CONFIG_WIFI_IO_INFO_DUMP
CONFIG_WIFI_EXTRA_DEBUG

マクロを有効にしたら、サンプルを再構築して再度テストしてください。出力結果を共有してください。

最新のSDKを使ってテストしてみて、問題がまだ発生するかどうかを確認するのが良いでしょう。

Re: Wi-Fi command response timeout

これはファームウェアがハングアップした際のデバッグ出力です。過去のログラインが必要な場合はお知らせください。

2026年6月23日 12:27:48.808 [RX] - [wifi] 警告:コマンド応答タイムアウト。指揮0x0、レン890、セクノ0x16
SDIOの複数ポートグループレジスタの値:
ダンプ @ 20218FC0 レン:196 ****
00 00 00 00 FF 00 00 00 c3 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 f0 7f 00 01 00 01 00 01 01
00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01
00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01
00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 03 00 01 00 01
00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 00 00 00 00 00
87 0c 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 1c c2 06 c0
F4 DE 09 C0 00 1E FF FF 00 0A 36 01 00 00 96 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
FF FF FF FF 00 00 00 00 00 00 00 00 FF FF FF
00 00 00 00 00 00 00 00 00 10 cc F0 FF FF
00 00 FF FF FF FF FF F4 74 04 c0 80 98 04 c0
00 00 00 00
ダンプ*******終了
名前 状態 優先度 スタック Num
==================================================
main_task 3 581 6
print_dhcp R 0 683 17
アイドル R 0 92 2
TCP/IP B 3 400 1
Tmr Svc B 4 196 3
supplicant_main_tas B 2 1456 14
nfc_cfg B 0 715 7
dhcpd_task B 3 406 15
HTTPサーバーB 1 888 18
wifi_scan_task B 1 255 11
wlcmgr_task B 3 244 13
wifi_drv_task B 3 228 10
lwip_rx B 3 431 8
wifi_core_task B 3 276 12

[wifi] 処理開始
[wifi] wifi認証解除を開始
[FWダウンロード] S
2026/06/23 12:27:48.824 [RX] - 0x602319fc からファームウェアのダウンロードを開始: 1618224

2026/06/23 12:27:54.807 [RX] - [wifi_io] エラー: SDIO - FW Ready レジスタが設定されていません
[wifi] エラー: sd_wifi_reinit が失敗しました。ステータスコード -1
ASSERT: wlan_process_hang: 550
アサート失敗: パニック!
ASSERT エラー " 0 ": ファイル "C:/tmp/mcuxsdk/mcuxsdk/middleware/wifi_nxp/wifidriver/incl/mlan_api.h" 行 "65" 関数名 "panic"

Re: Wi-Fi command response timeout

こんにちは、@DanielRuvalcaba さん、この件について何か進展はありますか?SDK 26.03でも同じことが起きますが、もっとデバッグ情報が必要ですか?

Re: Wi-Fi command response timeout

どのSDKの例を使っていますか?

この行動を再現するために必要な手順を教えていただけますか?

カスタムボードを使用していますか、それともNXPのリファレンスボードを使用していますか?

この問題が常に発生する特定の行動や状況はありますか?

よろしくお願いいたします。
ダニエル。

Re: Wi-Fi command response timeout

最初はSDKの例wifi_setup始めましたが、今はかなり大幅に改変されています。私はカスタム基板を使用しています。

この問題は、無線カードへの受信トラフィック(おそらく送信トラフィックも)が大量(60メガバイト/秒以上)で、同時にファームウェアが無線カードに平均RSSIとSNRを照会するコマンドを送信したときに発生することがわかりました。私たちのコードはそれを1秒に1回実行しており、問題は1分以内、通常はそれよりも短い時間で発生しました。

コマンド送信を無効にすると、この問題は発生しません。

この情報が問題の再現に役立つことを願っています(重要なポイントは、大量の受信トラフィックとコマンド送信が同時に発生することです)。

标记 (1)
无评分
版本历史
最后更新:
‎07-10-2026 04:33 AM
更新人: