2380551_ja-JP

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

2380551_ja-JP

2380551_ja-JP

LS2088ARDB:QSPIフラッシュが破損した場合の復旧方法

ハイ

LS2088ARDBをQSPIブートモードで起動することができました。QSPI-FLashには、いくつかのブートイメージ( bl2_qspi.pbl、RCW、fip.bin)が事前に書き込まれています。

誤ってQSPIフラッシュ内のブートイメージを消去してしまいました。現在、ボードはQSPIブートモードで起動しません。

私はLauterbach JTAG - Trace32を使用し、パスC:\T32\demo\arm\hardware\ls208x\ls2088a\ls2088a-rdb\ls2088a_sieve_sram_failsave.cmmにあるスクリプトを使用しました。

このスクリプトは以下の処理を実行します。

1)オーバーライドRCW_src=ハードコード、

2)JTAGはスクリプトに含まれる基本RCWを使用して起動します

3) 基本アプリを内部RAMにロードします


質問:

1) U-bootをRAMにロードできるように、クロックとDDRを設定するスクリプトを提供していただけますか?

2) また、手順を教えていただくか、私の復旧手順が適切でない場合は訂正してください。

3) また、パス C:\T32\demo\arm\flash には ls2088ardb のフラッシュスクリプトが見当たりません。もしお持ちでしたら、ご提供いただけますでしょうか。


よろしくお願いいたします。

Re: LS2088ARDB: How to recover when QSPI Flash is corrupted

NXPは顧客にCodeWarriorのみを提供する。

セクション「9.4」を参照してください。添付のCodeWarriorドキュメントにある「IFCメモリ内のRCWが欠落または破損した場合のボード復旧」を参照してください。

LS2088ARDB用のCodeWarrior初期化ファイルについては、添付資料をご参照ください。

Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎06-16-2026 02:35 AM
Updated by: