2380505_ja-JP

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

2380505_ja-JP

2380505_ja-JP

FS32K144UAVLL水晶発振器に問題が発生しました!

マネージャー:

FS32K144UAVLL水晶発振器、20MHz水晶発振器、10pFの整合コンデンサ、1MRの負荷抵抗、および0.5Vp-pの電圧でグランドに接続された20MHzシングルエンド正弦波を使用します。MCUは外部水晶発振器を使用するプログラムを実行できませんが、内部水晶発振器を使用するプログラムは実行できます。

開発ボードプログラムを使用する場合、開発ボードはFS32K144HFVLで、8MHz水晶発振器、22pFの整合コンデンサ、1MRの負荷抵抗、および水晶発振器のグランドへのシングルエンド8MHz正弦波(電圧1Vp-p)を使用します。

すみません:

1. FS32K144UAVLLとFS32K144HFVLの違いは何ですか?同じプログラムを共有できますか?同じ外部水晶発振器を使用する必要がありますか?

2. 外部水晶発振器(FS32K144UAVLL)の許容振幅はどれくらいですか?

3.外部水晶発振器の振幅を調整する方法は?

ありがとう!

回复: FS32K144UAVLL晶振问题!

こんにちは、 @YF666666

S32K1xxデータシートのセクション4では、M温度範囲(-40℃~125℃)では112MHzのコア周波数はサポートされていないことが明記されています。

データシートに添付されているS32K1xx_Orderable_Part_Number_List.xlsxを参照して、利用可能な部品番号を確認し、要件を満たすオプションを特定することをお勧めします。

Re: FS32K144UAVLL晶振问题!

こんにちは、 @YF666666

1. デバイスの違い

FS32K144UAVLL

  • U: コア周波数最大112MHz
  • A:CAN FD、FlexIO、およびセキュリティ機能が含まれています

FS32K144HFVLL

  • H: コア周波数最大80MHz
  • F:CAN FDおよびFlexIOを搭載(セキュリティ機能なし)

2. S32K1xxファミリは、4MHz~40MHzの範囲で外部水晶発振器または共振器をサポートします。

3. 水晶発振器の設計および振幅に関する検討事項については、以下の資料が参考になるかもしれません。

  • AN14518 :水晶発振器設計ガイド
  • AN5426 :S32K1xx向けハードウェア設計ガイドライン

これらの資料は、発振器の構成、負荷コンデンサ、および設計のベストプラクティスに関する詳細なガイダンスを提供します。


BR、VaneB

回复: FS32K144UAVLL晶振问题!

マネージャー:

主周波数が112MHzのFS32K144UAT0VLLTは、-40℃~+105℃の温度範囲で動作しますか?

自動車用途の場合、-40℃~+125℃の車載グレードの温度範囲が必要です。

チップの型番は正しいでしょうか?FS32K144UAT0MLLTに変更され、メイン周波数は112MHz、パッケージはLQFP100となっています。

型番が間違っている場合は、正しい型番をお送りください。よろしくお願いいたします。

Re: FS32K144UAVLL晶振问题!

FS32K144UAVLLを8MHz水晶発振器、22pFの結合コンデンサ、および1MΩの負荷抵抗と組み合わせて試してみてください。

Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
2 hours ago
Updated by: