2380305_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

2380305_ja-JP

2380305_ja-JP

IMX93 上の Flutter

こんにちは
私はIMX93ボードを持っていて、その上でFlutterプログラムを実行しようとしています。CPU使用率に非常に問題があります(1秒ごとに更新される時計が表示される静止画面では約20%、画像を含むページ全体のスクロールでは90%を超えます)。そのほとんどはラスター処理に依存します(静止画面では毎秒約180ミリ秒)。PxPを有効にしようとしていますが、有効にできないか、FlutterがラスタライズにPxPを使用できないかのどちらかです。

FlutterはAPIとしてOpenGL ES、Vulkan、Metalを使用していることが分かったので、CPUの負荷軽減にpxpを利用できるかどうかは分かりません。

よろしくお願いします。

タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎06-12-2026 03:27 AM
更新者: