2380295_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

2380295_ja-JP

2380295_ja-JP

S32K311 のシリアルは DMA を使用して送受信され、中断はクリーンアップされて送信されます。

_0-1781191518701.png

S32 Design Studio for S32 Platform

バージョン: 3.6.7
RTD 7.0.1
送信が完了すると中断されますが、中断マークに空きがないことがわかります。
要操作レジスタクリア?対応する API に到達していません。また、最下位の Dma_Ip_INtIrqHandler(0,0,7)、没太明白第一パラメータは何ですかRTD では説明はありませんが、DMA を使用した完全な送受信のプロセス、メイン関数の初期化、および中断リダイレクトの後で参照して認識することが望ましいです。

Re: S32K311的串口用DMA发送和接收,中断要怎么清标志,发送完一直进中断。

こんにちは、ノースストリートのオールドドライバーポテンシャルキング

添付ファイルには、RTD 6.0.0で使用したサンプルコードが含まれていますので、ご参照ください。

Re: S32K311的串口用DMA发送和接收,中断要怎么清标志,发送完一直进中断。

こんにちは、ノースストリートのオールドドライバーポテンシャルキング

RTD 6.0.0 および RTDバージョン7.0.0では、同じ周辺機器の構成プロセスが完全に統一されています。

何か問題が発生した場合は、プロジェクトを共有していただければ、弊社が確認いたします。周辺機器用のサンプルコードも作成しますが、...

すべてのバージョンにルーチンを作成するわけではありません。それは私たちにとって繰り返し作業になってしまうからです。

QQ、163、Gmailなどの汎用メールアカウントを使用して問題を起こすことは避けてください。これらの種類のメールアカウントによる問題解決には、時間と労力を費やすことができません。会社のメールアドレスをご利用ください。

Re: S32K311的串口用DMA发送和接收,中断要怎么清标志,发送完一直进中断。

こんにちは。バージョン7.0.1用の、DMA非対応のシリアルポートのサンプルはIDEにありますか?バージョン6.0.0では動作しません。

タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎06-16-2026 03:30 AM
更新者: